Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5155, LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5176
您好!
我一直在尝试弄清楚我在转换器板上看到的一些斜坡行为。
转换器运行:
- 运行频率为400kHz
- 当前设置为 DCM 模式
- 输出12V
我看到的斜坡波形的周期约为10us。 当输入为11V 至18V 时、会发生这种情况。
在我看来、可能的原因是我是如何布置电流感应的。 我已经交换了一些器件、例如 Cslope 和补偿网络、但结果似乎最佳的是将用于过滤 CS、CGS 引脚的电阻器从100欧姆降至1欧姆。
遗憾的是、我将电流感测走线布置在底层上、穿过接地层中最近的内层上的一个开口。

您认为这可能是罪魁祸首吗? 您是否有任何关于保持此电流信号尽可能干净的最佳建议?