This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:将适配器插入仅电池升压模式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24800EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046757/bq24800-plug-in-adapter-in-battery-only-boost-mode

器件型号:BQ24800

大家好、BQ24800支持团队、

我在使用 BQ24800EVM 时看到了一些令人困惑的波形,您能为我简要介绍一下该过程吗? 谢谢!

如下图所示、我设置 BAT=6V (直流电压源)、电池稳压6.288V、SYSMIN 8.8V (偏移为2.4V)、在仅电池升压模式下工作。

然后、插入21V 适配器、我可以看到 电池的充电电流大约为0.5A (寄存器中的充电电流设置为1A)。

 那么 、为什么插入适配器时充电电流为0.5A?

谢谢

Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harvey、

    您能否在没有仅通过电池升压转换的情况下尝试使用它? 例如、只需插入适配器、然后更改充电电流即可?

    在 POR 时、充电电流应默认为0A。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢 您的回复。

     `s 插入适配器、然后更改电流以启用充电、正常。

    您能否 简单介绍一下在仅电池升压模式下插入适配器时、为什么充电电流约为0.5A?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haifeng、

    我进行了测试、但我看不到问题。

    输入电压~21V
    VBAT~6V
    充电电压= 6288mV
    VSYS_MIN = 8832mV
    升压稳压电压= VSYS_MIN + 2.4V
    充电电流 = 1024mA


    CH1 = VIN
    Ch4 = IBAT

    它在1A 时从拉电流变为灌电流。

    建议检查您的设置。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    再次感谢。  

    在`s 插入适配器之前、它在仅电池升压模式下工作?  

    我再次检查了设置、 问题仍然如第一张图片所示。  插入适配器后、在退出仅电池升压模式之前、它仍将切换大约12ms。 在此期间(12ms)、放电电流(升压模式)将更改为充电电流。

     还 可以证明以下数字。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haifeng、

    是仅电池升压模式在我插入输入电源时激活。 顺便说一下、我不建议在电池引脚上使用直流电源、因为大多数直流电源不是用于灌电流。 通常使用电池仿真器和双向电源。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peng,

    感谢您的建议。 I`m 将电子负载与 直流电源并联、以充当真实电池。

     您能否将黑色部分放大到测试结果?的10ms/格栅并显示相 位、系统、IBAT (或 IL)和 TB_STAT 波形。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    海丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haifeng、

    当您插入适配器时、充电器将从升压模式切换到充电模式。 当器件处于升压模式且适配器已插入时、捕获了波形。

    谢谢、

    Peng