大家好、BQ24800支持团队、
我在使用 BQ24800EVM 时看到了一些令人困惑的波形,您能为我简要介绍一下该过程吗? 谢谢!
如下图所示、我设置 BAT=6V (直流电压源)、电池稳压6.288V、SYSMIN 8.8V (偏移为2.4V)、在仅电池升压模式下工作。
然后、插入21V 适配器、我可以看到 电池的充电电流大约为0.5A (寄存器中的充电电流设置为1A)。
那么 、为什么插入适配器时充电电流为0.5A?
谢谢
Harvey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、BQ24800支持团队、
我在使用 BQ24800EVM 时看到了一些令人困惑的波形,您能为我简要介绍一下该过程吗? 谢谢!
如下图所示、我设置 BAT=6V (直流电压源)、电池稳压6.288V、SYSMIN 8.8V (偏移为2.4V)、在仅电池升压模式下工作。
然后、插入21V 适配器、我可以看到 电池的充电电流大约为0.5A (寄存器中的充电电流设置为1A)。
那么 、为什么插入适配器时充电电流为0.5A?
谢谢
Harvey
您好、Haifeng、
我进行了测试、但我看不到问题。
输入电压~21V
VBAT~6V
充电电压= 6288mV
VSYS_MIN = 8832mV
升压稳压电压= VSYS_MIN + 2.4V
充电电流 = 1024mA
CH1 = VIN
Ch4 = IBAT
它在1A 时从拉电流变为灌电流。
建议检查您的设置。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”