Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24800EVM
大家好、BQ24800支持团队、
我在使用 BQ24800EVM 时看到了一些令人困惑的波形,您能为我简要介绍一下该过程吗? 谢谢!
如下图所示、我设置 BAT=6V (直流电压源)、电池稳压6.288V、SYSMIN 8.8V (偏移为2.4V)、在仅电池升压模式下工作。
然后、插入21V 适配器、我可以看到 电池的充电电流大约为0.5A (寄存器中的充电电流设置为1A)。
那么 、为什么插入适配器时充电电流为0.5A?

谢谢
Harvey