This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:TPS544C25RVFT

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046366/tps544c25-tps544c25rvft

器件型号:TPS544C25

你(们)好  

我们在设计中使用 TPS544C25RVFT 器件型号、我们在该 IC 中面临一些有关 PGOOD 引脚问题的问题、例如当输出到达时、PGOOD 引脚显示为低电平、但这与 PGOOD 引脚功能完全相反。

我们将此 IC 用于12V 至5V 直流转换器、电流为4.586A。

根据所附的图片查找原理图、并建议如何解决此问题。

其 LED 电路由 PGOOD 引脚通过 MOSFET 导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    我们的美国团队将对此进行检查、然后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不完全理解 PGOOD 引脚的问题。 PGOOD 是一个开漏输出、当 VOUT 处于最终调节电压范围内时、该输出从低阻抗转换为高阻抗。 PGOOD 的启动波形是否与数据表中的图49匹配? 此外、查看 PGOOD 引脚(原理图中的5V_VCC_PG)的示波器捕获也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tomoya、

    问题:PGOOD 引脚在获得输出电压后处于低电平、在我们的设计中、连接了一个 MOSFET 电路、用于 LED 指示、因此 PGOOD 为低电平、我们无法看到指示。

    先前聊天中附加的原理图图像。

    对于 LED、PGOOD 引脚必须为高电平/

    因此、我们想知道为什么 IC TPS544C25RVFT 的行为是这样的。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们需要隔离是否存在导致 PGOOD 变为低电平的故障。 请参阅数据表中的表6、了解下拉 PGOOD 引脚的可能源。 是否触发 SMBALERT? 如果未发生任何故障、则可能是 LED 电路导致了该问题。 例如、VCC_5能否提供足够的电流来打开 LED? 如果移除 Q3302会发生什么情况? PGOOD 是否变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tomoya、

    我认为您是对的、我们需要检查表6以了解一些故障情况、因此我有一个查询。

    我们有一个 Aardvark I2C 主机适配器、因此我们可以使用这一个直接连接 IC I2C 引脚、还可以通过 Aardvark I2C 主机适配器访问以下 GUI 以读取寄存器值吗?

    www.ti.com/.../FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

    此外、您还有任何其他建议、请向我们提供它真的很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

     通信工具 应为 USB-TO-GPIO。