你(们)好
我们在设计中使用 TPS544C25RVFT 器件型号、我们在该 IC 中面临一些有关 PGOOD 引脚问题的问题、例如当输出到达时、PGOOD 引脚显示为低电平、但这与 PGOOD 引脚功能完全相反。
我们将此 IC 用于12V 至5V 直流转换器、电流为4.586A。
根据所附的图片查找原理图、并建议如何解决此问题。
其 LED 电路由 PGOOD 引脚通过 MOSFET 导通。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们在设计中使用 TPS544C25RVFT 器件型号、我们在该 IC 中面临一些有关 PGOOD 引脚问题的问题、例如当输出到达时、PGOOD 引脚显示为低电平、但这与 PGOOD 引脚功能完全相反。
我们将此 IC 用于12V 至5V 直流转换器、电流为4.586A。
根据所附的图片查找原理图、并建议如何解决此问题。
其 LED 电路由 PGOOD 引脚通过 MOSFET 导通。
谢谢、Tomoya、
我认为您是对的、我们需要检查表6以了解一些故障情况、因此我有一个查询。
我们有一个 Aardvark I2C 主机适配器、因此我们可以使用这一个直接连接 IC I2C 引脚、还可以通过 Aardvark I2C 主机适配器访问以下 GUI 以读取寄存器值吗?
www.ti.com/.../FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER
此外、您还有任何其他建议、请向我们提供它真的很有帮助。