This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353启动毛刺波形

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042780/tps53353-tps53353-startup-glitch-waveform

器件型号:TPS53353

您好、TI 专家、

我的客户使用 TPS53353测量了启动波形。 请参阅随附的波形。  

VIN=12V

VOUT=3.3V

MODE 引脚=连接至 VREG

Iout = 0A 导通

我是否可以知道这是正常行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将 Mode 引脚连接到 VREG、我会预计可能会出现此问题。 有关有效的 MODE 引脚设置、请参阅数据表中的表7-3:

    在这种情况下、可能会发生的情况是 VREG 随着输入电压上升而变化。 这会导致内部逻辑在启动时在 FCCM 和自动跳跃之间转换、并且可能会根据此捕捉中的 VREG 电平更改软启动时间。 请使用上表中详述的其中一种模式配置、这有助于确保在您所述的条件下实现单调启动。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的反馈。  

    在 VREG 和 MODE 引脚之间对电阻器进行200K 至475K 的微调后。  

    请参阅下面的启动波形。  

    它变得更好、但仍然有下降。  

    我是否可以知道、对于空载开启、它是正常的还是不正常的?

    我还在下面提供了满负载启动波形。

    满载导通时、启动波形非常平滑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我们的专家 Alec 将在下周初答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jin

      如上所述、MODE 引脚需要使用适当的电阻器连接到 IC 的 AGND 或 PGOOD 引脚。 连接到 VREG 对于该 IC 而言不是一个选项。

    是否可以尝试将 MODE 连接到 AGND 或 PGOOD 并进行启动?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、

    PGOOD 连接到 VREG 以实现上拉。 因此、我客户的 Mode 引脚连接到 PGOOD。

    请参阅下面的网络。  

    请告诉我 零负载时的干扰正常与否。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、  

    感谢您的澄清。 是否可以看到原理图? 您能否提供有关如何应用负载电流的更多详细信息?  

    此致、

    Alec Biesterfeld