您好、TI 专家、
我的客户使用 TPS53353测量了启动波形。 请参阅随附的波形。
VIN=12V
VOUT=3.3V
MODE 引脚=连接至 VREG
Iout = 0A 导通
我是否可以知道这是正常行为?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果将 Mode 引脚连接到 VREG、我会预计可能会出现此问题。 有关有效的 MODE 引脚设置、请参阅数据表中的表7-3:

在这种情况下、可能会发生的情况是 VREG 随着输入电压上升而变化。 这会导致内部逻辑在启动时在 FCCM 和自动跳跃之间转换、并且可能会根据此捕捉中的 VREG 电平更改软启动时间。 请使用上表中详述的其中一种模式配置、这有助于确保在您所述的条件下实现单调启动。
此致、
Alec Biesterfeld