This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 LED 问题及其他

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041325/bq78350-r1-bq78350-r1-led-question-and-others

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我有几个问题。

1.是否有任何方法可以永久打开 SOC 指示灯 LED?

我知道这些(列表下方)是 LED 亮起的状态、但没有

例如 、它们在放电期间提供恒定的 SOC 指示、仅在短时间内。

我还尝试了 ManufacturerStatus()= 0x002C,但老实说,这毫无意义。

我还知道、如果我用 LEDCHG=1来设置它、那么在充电期间它会一直打开。

另请注意、LED 仅在 Mfg 状态 Init 寄存器中的 LED_ON=1时工作!

2.我注意到 LED 闪烁警报(默认设置为 SOC 的10%)在达到10%时被激活

但 RCA 仍然为0、 这在技术参考手册中有说明:

或者、这是为了表示当它通过 RCA 时、它会自动闪烁而不按按钮?

3. CWH 的设计容量应为设计容量 mAh*设计电压?

那么、我的设计示例4500mAh*3.6V=16200cWh 对吧? 该值是否会影响任何东西?

非常感谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    遗憾的是、在放电期间无法使 LED 保持启用状态。 您可以在每个 LED 保持时间周期使用控制器切换 DISP 引脚、以使 LED 保持开启状态。 0x002C 命令用于启用所有5个 LED 进行测试、因此使用此命令毫无意义。

    对于 RCA 闪烁警报、我认为这将在不按下按钮的情况下自动闪烁 LED。

    您的 CWH 计算大多正确。 它将是16200mWh、因此它是1620 CWH。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、没错、有个错误!

    非常感谢您提供的信息。

    此致、

    安德拉斯