您好!
我有几个问题。
1.是否有任何方法可以永久打开 SOC 指示灯 LED?
我知道这些(列表下方)是 LED 亮起的状态、但没有
例如 、它们在放电期间提供恒定的 SOC 指示、仅在短时间内。

我还尝试了 ManufacturerStatus()= 0x002C,但老实说,这毫无意义。
我还知道、如果我用 LEDCHG=1来设置它、那么在充电期间它会一直打开。
另请注意、LED 仅在 Mfg 状态 Init 寄存器中的 LED_ON=1时工作!
2.我注意到 LED 闪烁警报(默认设置为 SOC 的10%)在达到10%时被激活
但 RCA 仍然为0、 这在技术参考手册中有说明:
![]()
或者、这是为了表示当它通过 RCA 时、它会自动闪烁而不按按钮?
3. CWH 的设计容量应为设计容量 mAh*设计电压?
那么、我的设计示例4500mAh*3.6V=16200cWh 对吧? 该值是否会影响任何东西?
非常感谢、
安德拉斯