This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:结温计算

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019981/tps7b69-q1-junction-temperature-calculation

器件型号:TPS7B69-Q1

各位专家:

我的客户想要评估其 PCB 上 TPS7B69-Q1的结温、因此他们在 封装顶部(不带散热器)粘接热电偶导线并获得温度 TC。 在此应用中、应使用哪个公式计算结温 Tj? 我的理解是、第一个更适合这里、对吧?

1.ψJT = Tc+Δ t*Power

2.  TJ = Tc+ RθJC μ V*功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、  

    除非应用中使用散热器、否则我将使用第一个公式。  

    本应用手册可用作您进行的测量的参考:

    《半导体和 IC 封装热指标》

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的回复。 我还阅读了此应用手册、但仍想与您联系、如果使用以下设置来测试外壳温度、我们应该使用 RθJC 来计算结温、对吧? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、  

    如果使用散热器并且电路板是根据 JEDEC 指南设计的、则应使用 RθJC。  

    最棒的

    Juliette