请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B69-Q1 各位专家:
我的客户想要评估其 PCB 上 TPS7B69-Q1的结温、因此他们在 封装顶部(不带散热器)粘接热电偶导线并获得温度 TC。 在此应用中、应使用哪个公式计算结温 Tj? 我的理解是、第一个更适合这里、对吧?
1.ψJT = Tc+Δ t*Power
2. TJ = Tc+ RθJC μ V*功率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我的客户想要评估其 PCB 上 TPS7B69-Q1的结温、因此他们在 封装顶部(不带散热器)粘接热电偶导线并获得温度 TC。 在此应用中、应使用哪个公式计算结温 Tj? 我的理解是、第一个更适合这里、对吧?
1.ψJT = Tc+Δ t*Power
2. TJ = Tc+ RθJC μ V*功率
您好、Arie、
除非应用中使用散热器、否则我将使用第一个公式。
本应用手册可用作您进行的测量的参考:
最棒的
Juliette