- 器件型号:TPS272C45
大家好、团队、
从 TI.com 下载 TPS272C45D 未加密 PSpice 瞬态模型并使用 PSpice for TI 打开原理图后、我收到以下错误消息:
警告、电气、警告(ORCAP-2445):实例 U1:SCHEMATIC1、Page1 (21.00、5.70)。 未在配置的库中找到。/U1、SCHEMATIC1、Page1 (21.00、5.70)、Page1、SCHEMATIC1\
仿真(瞬态响应)未启动。
感谢您的帮助、Hans
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
从 TI.com 下载 TPS272C45D 未加密 PSpice 瞬态模型并使用 PSpice for TI 打开原理图后、我收到以下错误消息:
警告、电气、警告(ORCAP-2445):实例 U1:SCHEMATIC1、Page1 (21.00、5.70)。 未在配置的库中找到。/U1、SCHEMATIC1、Page1 (21.00、5.70)、Page1、SCHEMATIC1\
仿真(瞬态响应)未启动。
感谢您的帮助、Hans
您好、您好、Yichi、
感谢您的快速回复。 我添加了.lib 文件、但仍然遇到以下错误:
错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U48A 使用的子电路74AC86未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U48B 使用的子电路74AC86未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U46A 使用的子电路7408未定义
查看屏幕截图、您似乎在库中添加了更多器件?
谢谢、此致、
Hans
你(们)好,Hans
这是其他器件的一些旧库。 您也可以尝试添加这些内容以查看其是否起作用。 您还可以尝试包含来自 PSpice 内置库的 nom.lib 吗?e2e.ti.com/.../TPS22992_5F00_PSPICE.libe2e.ti.com/.../TPS22992_5F00_TRANS.LIB
此致、
您好
您好、Hans、
您能否尝试一下这个、让我知道这是否适合您? 我在内部包含了74AC86和7408的定义。
e2e.ti.com/.../TPS272C45D_5F00_TRANS_5F00_V1.LIB
此致、
您好
您好、Hans、
要尝试的另一件事是:按 P 打开"Place part"菜单、然后添加.lib 文件。 您能看到它是否起作用吗?
由于仿真可以在我的终端上运行、我正在尝试确定需要更正哪些设置才能使其在您的计算机上运行。
如果仍然不起作用、您可以尝试此 zip 文件夹中的文件吗?
让我知道这两件事是如何实现的。
谢谢!
e2e.ti.com/.../TPS272C45D_5F00_TRANS_5F00_V1.zip
此致、
您好