This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:TPS272C45D PSPICE 模型错误

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137160/tps272c45-tps272c45d-pspice-model-error

主题中讨论的其他器件:TPS272C45TPS22992
  • 器件型号:TPS272C45

大家好、团队、

  从 TI.com 下载 TPS272C45D 未加密 PSpice 瞬态模型并使用 PSpice for TI 打开原理图后、我收到以下错误消息:

警告、电气、警告(ORCAP-2445):实例 U1:SCHEMATIC1、Page1 (21.00、5.70)。  未在配置的库中找到。/U1、SCHEMATIC1、Page1 (21.00、5.70)、Page1、SCHEMATIC1\

仿真(瞬态响应)未启动。

感谢您的帮助、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    仿真在我的末尾运行正常 您是否尝试在 PSpice 中包含.lib 文件? 请告诉我它是否起作用。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的快速回复。 我添加了.lib 文件、但仍然遇到以下错误:

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U48A 使用的子电路74AC86未定义

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U48B 使用的子电路74AC86未定义

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U46A 使用的子电路7408未定义

    查看屏幕截图、您似乎在库中添加了更多器件?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

    这是其他器件的一些旧库。 您也可以尝试添加这些内容以查看其是否起作用。 您还可以尝试包含来自 PSpice 内置库的 nom.lib 吗?e2e.ti.com/.../TPS22992_5F00_PSPICE.libe2e.ti.com/.../TPS22992_5F00_TRANS.LIB

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    不、它仍然不起作用。 缺省情况下包括 nom.lib。 添加 TPS22992...lib 没有帮助。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您是否为 TPS22992库按了"ADAS Global"? 您是否还尝试添加我在上一次答复中附加的两个库?

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    是的、我是这样做的。 如您所见、所有.lib 文件都是全局文件:

    我还尝试仿真 TPS272C45B、这个 可以、但我需要仿真 D 版本。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您能否尝试一下这个、让我知道这是否适合您? 我在内部包含了74AC86和7408的定义。

    e2e.ti.com/.../TPS272C45D_5F00_TRANS_5F00_V1.LIB

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    74AC86和7408错误消失、但有两个新错误:

    错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U48A.U1使用的模型 D_AC86未定义

    错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U1_Thermal_Block_U48B.U1使用的模型 D_AC86未定义

    谢谢、此致、  

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    要尝试的另一件事是:按 P 打开"Place part"菜单、然后添加.lib 文件。 您能看到它是否起作用吗?

    由于仿真可以在我的终端上运行、我正在尝试确定需要更正哪些设置才能使其在您的计算机上运行。

    如果仍然不起作用、您可以尝试此 zip 文件夹中的文件吗?

    让我知道这两件事是如何实现的。

    谢谢!

     e2e.ti.com/.../TPS272C45D_5F00_TRANS_5F00_V1.zip

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    使用最新 zip 文件中的文件、我仍然会遇到相同的 D_AC86 错误。 也许我们可以计划 WebEx?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我将关闭此主题、我们可以通过电子邮件来安排 WebEx。

    此致、

    您好