Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0
你(们)好
我有以下有关 TPS65218的问题。
1. 您能否推荐连接到 CC 引脚的纽扣电池规格? (例如,3.7V/?Ah)
2. 我不会使用 DCDC5。 如何连接引脚?(开路或连接 GND?)
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0
你(们)好
我有以下有关 TPS65218的问题。
1. 您能否推荐连接到 CC 引脚的纽扣电池规格? (例如,3.7V/?Ah)
2. 我不会使用 DCDC5。 如何连接引脚?(开路或连接 GND?)
谢谢
尊敬的 David:
感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我在下面对您的问题的评论。
1)请参阅 TPS65218D0数据表第7节"电源相关建议"、该器件设计为在2.2V 至3.3V 的 CC 引脚上以备用输入电压运行。 输入应为标称电压为3V 的纽扣电池。 我们不建议使用任何特定的充电容量、但您可以预期纽扣电池的容量在 mAh 的范围内。 选择容量更高的纽扣电池将延长使用寿命。
2) 2)如果您计划不使用 DCDC5和 DCDC6、则建议将所有相关引脚接地、如 TPS65218D0数据表第93页所示。 如果您计划不使用 DCDC5、那么无论您将 L5和 FB5引脚保持接地还是悬空、都不会有任何影响。
请注意、在任一种情况下、由于 DCDC5将不处于稳压状态、PGOOD_BU 输出引脚将被驱动为低电平。 有关 PGOOD_BU 输出的更多信息、请参阅 TPS65218D0数据表第28页、我已在下面提供。 此外、在通过 I2C 写入使能1寄存器(地址0x11)位4上电后、DCDC5可被禁用。
此致、
Garrett