This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:Ah of 纽扣电池,DCDC5

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135853/tps65218-ah-of-coin-cell-dcdc5

器件型号:TPS65218

你(们)好

我有以下有关 TPS65218的问题。

1. 您能否推荐连接到 CC 引脚的纽扣电池规格? (例如,3.7V/?Ah)

2. 我不会使用 DCDC5。 如何连接引脚?(开路或连接 GND?)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我在下面对您的问题的评论。  

    1)请参阅 TPS65218D0数据表第7节"电源相关建议"、该器件设计为在2.2V 至3.3V 的 CC 引脚上以备用输入电压运行。 输入应为标称电压为3V 的纽扣电池。 我们不建议使用任何特定的充电容量、但您可以预期纽扣电池的容量在 mAh 的范围内。 选择容量更高的纽扣电池将延长使用寿命。

    2) 2)如果您计划不使用 DCDC5和 DCDC6、则建议将所有相关引脚接地、如 TPS65218D0数据表第93页所示。 如果您计划不使用 DCDC5、那么无论您将 L5和 FB5引脚保持接地还是悬空、都不会有任何影响。

    请注意、在任一种情况下、由于 DCDC5将不处于稳压状态、PGOOD_BU 输出引脚将被驱动为低电平。 有关 PGOOD_BU 输出的更多信息、请参阅 TPS65218D0数据表第28页、我已在下面提供。 此外、在通过 I2C 写入使能1寄存器(地址0x11)位4上电后、DCDC5可被禁用。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还有其他问题、如下所示。

    TPS65218具有纽扣电池充电功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、TPS65218具有纽扣电池备用电源功能。 TPS65218数据表第36页的第7.3.1.12节对其进行了进一步详细介绍。  

    请注意、如 TI.com 上的 TPS65218产品页面所示、不建议将 TPS65218用于新设计。 TI 建议使用较新的 TPS65218D0、我在前面的回答中已经提到过这一点。  

    此致、

    Garrett