This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:该器件保持复位状态

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037745/tps3703-the-part-stays-in-reset

器件型号:TPS3703

您好!

我使用 TPS3703A5180DSER 作为电源监控。 请参阅以下原理图

 将 VSENS 直接连接至1.8V (从引脚1到引脚5测量为1.807)。

VDD 为5.1V、MR 测量值为5.1V。

复位输出仍然保持为"0"。 I 断开 R112。

我错过了什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    我看不到您的原理图有任何明显的问题。  您是否可以拍摄一些示波器照片?  此外、您能否将 SENSE 引脚连接到直流电源并改变电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的。 复位在1.1V 左右变为高电平。 (在多个电路板中)

    我是否组装了错误的器件? 我该怎么说?

    在器件的封装中、我看到了字母"JT"、这似乎是表示1.8V 的符号。 我找不到1.1V 的封装字母。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    根据 TI 的封装器件标记查找工具、您拥有正确的器件。   

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline

    您只需在搜索阶段键入"JT"即可。

    我有几个问题要问您:

    1. 您能否从该卷带和卷带标签中拍摄设备的照片?
    2. 这些器件是直接从 TI 购买的吗?
    3. 如果否、是否从 TI 授权经销商处购买了器件?
    4. 请提供所用经销商的信息。
    5. 这是新应用程序还是现有应用程序?  如果这是一个现有的应用程序、之前的装置是否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben 您好、

    这个月有很多假期、所以花了一段时间。 随附的是电池组图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    我已将您的图片传递给质量和可靠性团队进行确认。  我将在收到他们的回复后立即与您联系。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    还有几个问题。  您能告诉我您购买了多少器件、您是否直接从 TI 购买了这些器件?

    以下是我从质量和可靠性组收到的反馈:

    • 能否提供故障的详细说明?
    • 客户报告的故障率是多少(#台设备发生故障/#台设备已测试)?
    • 客户能否提供有关报告故障的任何跟踪信息(生产日期代码、LTC、STC、故障来自的卷带标签图片等)?
    • 是否执行了 A-B-A 交换(用已知良好的部件更换故障部件、将故障部件放在已知良好的主板上等)? 故障是否随器件而发生、或仅在特定电路板上发生?
    • 能否提供客户原理图?
    • 观察到故障时的测试/环境条件是什么?
      • 引脚偏置和定序条件
        • 输入电压
        • 负载
      • 环境条件
        • 故障温度(室温、高温、低温?)
        • 湿度(如果适用)
      • 是否涉及 FAE 来验证此投诉?
        • 如果是、请提供所有使用结果/波形执行的测试的完整详细信息。

    您能否回答上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben HI、

    我尝试了以下操作:

    1.使用电阻分压器将输入电压调节至1.8V。 复位保持有效。

    2.直接从 PMIC 输出连接1.8V 电压。 复位保持有效。

    3.使用电源改变 SENS 电压。 在~ 1.1V 时复位无效。

    4.直接从 PMIC 输出连接1.1V。 复位保持无效。

    我们组装了6块电路板。 到目前为止、我们测试了两个、两个都显示了相同的行为。

    所有跟踪信息都位于我发送的图片上。 我们从 Arrow 购买了它。

    原理图在之前的电子邮件中提供。  

    未完成换用。 我们处于启动阶段。

    室温、Vin=5.1V、无负载(未连接复位信号)。

    到目前为止、还没有 TI 人员参与其中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    您可以尝试另一个板吗?  如果其他电路板显示相同的行为、则可能是器件未通告为1.8V 阈值型号。  此外、您能否交换器件以查看这些器件是否正常?  目前、我没有给出太多的答案、因为您提供的信息对于确定器件应为1.8V 阈值变化非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    如果您有机会、您能否交换器件以查看问题是否在另一个电路板上仍然存在?  如果您可以进行 A-B-A 部件交换以确认部件故障。  这是通过用已知良好的部件更换故障部件并将故障部件放在已知良好的主板上等来实现的 故障是否随器件而发生、或仅在特定电路板上发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben 您好、

    经过一些调查后、发现这些器件以 TI 样片的形式送达。 请参见随附的。

    我对其余单元进行了测试、结果都是一样的(六个单元中有六个单元)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    我建议联系您当地的 TI 代表、询问如何检查这些器件或对这些器件进行故障分析(FA)。  可能联系客户退货?

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=PRODUCT%20RETURNS