您好!
我使用 TPS3703A5180DSER 作为电源监控。 请参阅以下原理图
将 VSENS 直接连接至1.8V (从引脚1到引脚5测量为1.807)。

VDD 为5.1V、MR 测量值为5.1V。
复位输出仍然保持为"0"。 I 断开 R112。
我错过了什么?
谢谢
否
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 TPS3703A5180DSER 作为电源监控。 请参阅以下原理图
将 VSENS 直接连接至1.8V (从引脚1到引脚5测量为1.807)。

VDD 为5.1V、MR 测量值为5.1V。
复位输出仍然保持为"0"。 I 断开 R112。
我错过了什么?
谢谢
否
Noam、您好!
根据 TI 的封装器件标记查找工具、您拥有正确的器件。
https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline
您只需在搜索阶段键入"JT"即可。
我有几个问题要问您:
本
Noam、您好!
还有几个问题。 您能告诉我您购买了多少器件、您是否直接从 TI 购买了这些器件?
以下是我从质量和可靠性组收到的反馈:
您能否回答上述问题?
本
Ben HI、
我尝试了以下操作:
1.使用电阻分压器将输入电压调节至1.8V。 复位保持有效。
2.直接从 PMIC 输出连接1.8V 电压。 复位保持有效。
3.使用电源改变 SENS 电压。 在~ 1.1V 时复位无效。
4.直接从 PMIC 输出连接1.1V。 复位保持无效。
我们组装了6块电路板。 到目前为止、我们测试了两个、两个都显示了相同的行为。
所有跟踪信息都位于我发送的图片上。 我们从 Arrow 购买了它。
原理图在之前的电子邮件中提供。
未完成换用。 我们处于启动阶段。
室温、Vin=5.1V、无负载(未连接复位信号)。
到目前为止、还没有 TI 人员参与其中。
否
Noam、您好!
我建议联系您当地的 TI 代表、询问如何检查这些器件或对这些器件进行故障分析(FA)。 可能联系客户退货?
本