This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:电路设计未提供预期的输出电压。

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027787/lm2679-circuit-design-is-not-delivering-output-voltage-expected

器件型号:LM2679

案件编号:CS0637854

简短描述:电路设计未提供预期的输出电压。

案例详情或评论:

我正在与 PCB 顾问合作、我们遇到了一些问题、即 LM2697-12非可调输出降压稳压器电路无法正常工作(我们认为这是一个相对简单的电路)。

运行条件:
VIN - 24伏
Cin - 82uF 铝聚合物
https://www.digikey.com/en/products/detail/panasonic-electronic-components/EEE-FK1V820SP/5805067
Cinx - 100nF
CSS - 10nF
CB - 10nF
COUT - 1个182uF 铝聚合物
https://www.digikey.com/en/products/detail/panasonic-electronic-components/16SVP180MX/4204256
L1 - 22 μ H

输出电压- 0v

仿真时、一切看起来都正常、但当置于 PCB 上时、可调节电源会振铃、输入电压限制为~21V、电流启动高电平(最大电流)、最终在0.2安培和1.1安培之间下降并反弹、输出在0伏直流电压下测量、 但通过示波器显示的最大电压为4伏。

我认为 Cin 和 Cout 可能存在错误、与 PCB 顾问交谈时、我建议 Cin 应为3个47uF 电容器(如应用手册所建议)、Cout 应为1个180uF 钽电容器。

https://www.digikey.com/en/products/detail/594D187X9016R2T/718-2278-1-ND/9749188?itemSeq=373713660

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请上传 PCB 布局图片、而不是3D 视图。

    您使用的输出电容器的 ESR 是什么?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我同意 PCB 布局很难看到、但就您的 PCB 布局而言、我注意到了几个方面。 输入电容器和二极管的放置会使开关节点相对较大、从而导致您提到的振铃。 二极管和输入电容器的接地连接应更紧密、以最大限度地减小 高 di/dt 环路中的电感。  此外、您的引导电容器离 IC 非常远、并使用非常细的布线进行连接。 这会增加栅极 驱动开关 电流路径中的电感。 通常、我们希望使该电容器尽可能靠近 IC、以避免出现此问题。  有关正确的元件放置和布线、请参阅 LM2679数据表的第10.2节。 或者、您也可以将 LM22769数据表作为另 一个 PCB 示例、因为   它具有与 LM2679相同的引脚排列。

    我还建议订购等效的评估板、并以良好的布局尝试此处列出的组件值。

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GERBER.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍后会检查并更新您的信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返回页首  

    中间

    底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容:

    594D187X9016R2T Vishay / Sprague | Mouser

    ESR: 55毫欧

    输入电容:594D156X0025C2T Vishay Sprague |电容| DigiKey

    ESR (等效串联电阻)
    220m Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    布局太糟糕了。

    为什么顶层与中间层相同?

    请按如下所示修改顶层并再次测试:

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我和我的顾问一起工作、这是他在你的反馈后提出的建议

    我相信他也在移除内部铜平面、并使用不同的电源布线方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Cin、IC-Vin、IC-SW、D1 GND 的环路面积应尽可能小。

    请按如下所示修改布局、此布局是优先考虑的事项

    C1可以放置在 IC 和 L1之间

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.将 C3放置在 C2和 D1之间、

    2.稍微向右移动 D1、C3、C2。

    3.增加 连接到引脚1和 PIN2的走线宽度。

    其他设计看起来不错

    B R

    Andy