案件编号:CS0637854
简短描述:电路设计未提供预期的输出电压。
案例详情或评论:
我正在与 PCB 顾问合作、我们遇到了一些问题、即 LM2697-12非可调输出降压稳压器电路无法正常工作(我们认为这是一个相对简单的电路)。
运行条件:
VIN - 24伏
Cin - 82uF 铝聚合物
https://www.digikey.com/en/products/detail/panasonic-electronic-components/EEE-FK1V820SP/5805067
Cinx - 100nF
CSS - 10nF
CB - 10nF
COUT - 1个182uF 铝聚合物
https://www.digikey.com/en/products/detail/panasonic-electronic-components/16SVP180MX/4204256
L1 - 22 μ H
输出电压- 0v
仿真时、一切看起来都正常、但当置于 PCB 上时、可调节电源会振铃、输入电压限制为~21V、电流启动高电平(最大电流)、最终在0.2安培和1.1安培之间下降并反弹、输出在0伏直流电压下测量、 但通过示波器显示的最大电压为4伏。
我认为 Cin 和 Cout 可能存在错误、与 PCB 顾问交谈时、我建议 Cin 应为3个47uF 电容器(如应用手册所建议)、Cout 应为1个180uF 钽电容器。
https://www.digikey.com/en/products/detail/594D187X9016R2T/718-2278-1-ND/9749188?itemSeq=373713660