This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:什么会影响重试时间?

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1, TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025028/tps27sa08-q1-what-does-affect-retry-time

器件型号:TPS27SA08-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS27SA08

您好!

我有关于重试计时(t_retry)的问题。

我使用 TPS27SA08-Q1构建 PCB。 测试成功、重试时序如数据表(第9页)中所述:arround 2ms。 这对我的用例来说是完美的。

现在、我对电路板进行了新修订、TPS27SA08-Q1的布线布局几乎完全相同。 因此、热耦合不应成为问题。 但是、使用此新修订时、重试时间完全不同。 ARROUND 30ms 有时甚至更长。 不幸的是,这不是一个可接受的时间:-(. 什么原因会导致此行为发生变化? 我甚至更换了 TPS27SA08、以使其不是故障器件。 近两天来,我一直为事业而奋斗,但没有运气……

我们非常感谢您的任何帮助或想法。

非常感谢您的问候、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    重试时间不应更改。 重试时间可以是去毛刺脉冲时间。 这是故障状态达到后器件等待开启的最短时间。 根据故障状态、实际重试事件可能比重试时间晚得多、因为故障可能尚未清除。

    热关断便是一个很好的例子。 如果工作环境温度较高、则结温降至迟滞阈值以下所需的时间可能长于重试时间。 数据表上的图9-5是 这种行为的一个很好的示例。 只有满足以下条件后、器件才会自动重试:

    1、 所有故障均已清除

    2.重试计时器已过期

    3. LATCH 引脚为低电平

    4. EN 引脚保持高电平

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreas、您好!

    感谢您的快速回答。 与引脚状态(EN、LATCH、…)相关的所有条件 在我的第一个和第二个设计中、温度、电源和负载是相同的。 那么、有一个问题、为什么它的行为如此不同?

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    此处测试的故障事件是什么? 在您的第二个设计中、可能不会清除故障状态。 这种行为在多个器件上是否一致? 一个很好的测试可能是将器件交换到您的第一个设计中、并查看行为是否仅限于器件或设计。

    如果您还可以从第一个和第二个设计中提供故障事件的范围、以便我们比较性能、那将会有所帮助。  

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    下面是正在发生的情况的一些图片。 负载是具有极高浪涌电流的直流/交流逆变器(24VDC 至230VAC)。 所有周围条件都非常相同(只要它是可控制的;-))

    谢谢大家、此致

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过流/短路情况下、外露焊盘上焊点的质量是否会影响热行为? 据我了解、过流情况下的关断是提高结温的问题(我对吗?) 但我想、由于对过流做出反应的时间非常快、因此必须在内部进行温度测量、并且器件焊接到的铜平面无法(或不会非常多)进行关联。 我想它会慢得多。 您知道我的意思吗?

    此致
    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    从我看到的情况来看、这看起来是折返证明的重复电流限制故障。

    该器件中的电流限制机制是、一旦器件识别到故障、它就会调制其电阻以将电流保持在定义的水平。 这会导致器件上的大功率损耗、最终导致器件因热保护而关断。 为了清除热故障、结温必须下降到低于关断温度的 t _hyst (迟滞)。 在满足此条件之前、器件上的故障状态不会清除。

    在这里、散热焊盘(VBB 焊盘)和电路板之间的良好热连接至关重要。 器件的主要散热通路是通过此焊盘连接到电路板。 如果此处的焊料不完整、则结温可能需要更长时间才能达到预期的温度。 通过测试、您可以看到器件正在识别故障 、但长时间后不会重新启动。 我认为这表明热能耗散较慢。 如前所述、一个很好的测试是从版本2电路板上获取这些器件之一、并将其放在版本1电路板上。 这将确认器件本身是否表现出不正确的行为、或者问题出在电路板的散热能力上。 另一种选择是使用 EVM 进行此测试、您可以从我们的网站获取该 EVM。  

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    非常感谢您提供详细且信息丰富的答案。 现在、我将更深入地了解该器件。

    我将尝试进一步研究该器件的焊接问题。 由于这些电路板是原型、我用手焊接它们(使用预热板和热空气)、因此暴露焊盘的焊接有一定程度的不确定性。 此外、我还将尝试将器件从版本1交换到版本2。

    根据您的经验、您会说什么:版本1的行为是否符合预期?

    再次感谢、
    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    根据手头的信息、这两种行为都是可以接受的。 从我看到的情况来看、器件正确打开、识别 CL、尝试限制电流、加热、然后关闭。 一旦结温下降、器件就会收缩。 在不成功的回卷之后、器件会按预期折返电流限制。  

    在对器件进行脱焊之前、我建议重新测试版本1和版本2、但要将器件设置为测量结温。

    器件内部的 SNS 多路复用器可配置为输出与结温对应的电压。 这可能有助于我们了解在版本2上、结温是否会持续更长时间。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!


    很抱歉耽误您的回复。 今天我很忙,因此没有时间进一步调查这个问题。 但今天我进行了一些新的测量。

    观察温度是一个很好的想法-还没有想到。
    我这么做后发现、版本2中的温度行为与版本1中的温度几乎相同。 温度升高、器件关闭->温度下降(两个版本中的斜率和时间都非常相似) ->版本1在大约2ms 后关闭、版本2不会持续10ms (此处的设备温度同时下降到室温)、直到重试。 因此,如果不是温度/冷却造成了差异,我就会回到起始点... 刮擦我的头。 在重试之前、还有什么可能导致这种长延迟?
    我在 Photoshop 中叠加了两个版本的图片...
    非常感谢、
    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    感谢您提供详细的图片。 我认为这向我们展示了一个非常有趣的现象、因为这两种设计都足够冷却。  

    您是否有机会完成了将器件从版本1交换到版本2的测试、反之亦然? 这将确认器件是否遇到问题或问题是否由电路板引起。

    请随时与您的 TI 现场/销售代表以及我联系、继续通过电子邮件进行此讨论。  

    我的电子邮件是 s-dmello@ti.com

    谢谢、

    Shreyas