Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1, TPS27SA08
主题中讨论的其他器件: TPS27SA08
您好!
我有关于重试计时(t_retry)的问题。
我使用 TPS27SA08-Q1构建 PCB。 测试成功、重试时序如数据表(第9页)中所述:arround 2ms。 这对我的用例来说是完美的。
现在、我对电路板进行了新修订、TPS27SA08-Q1的布线布局几乎完全相同。 因此、热耦合不应成为问题。 但是、使用此新修订时、重试时间完全不同。 ARROUND 30ms 有时甚至更长。 不幸的是,这不是一个可接受的时间:-(. 什么原因会导致此行为发生变化? 我甚至更换了 TPS27SA08、以使其不是故障器件。 近两天来,我一直为事业而奋斗,但没有运气……
我们非常感谢您的任何帮助或想法。
非常感谢您的问候、
Bernd