主题中讨论的其他器件: LM393
您好、E2E 设计支持、
最近、我们开始使用 TPS3840进行复位管理和电压监控测试。
实验1:
我们有用于微调电压管理的 LM393。 它具有开漏输出。
我们在开漏输出模式下使用 TPS3840、如序列号所示。 这使我们能够对模块上系统进行精确控制。
SHUTDOWN_REQ 信号是请求关断所必需的。 在内部、它被100kOhm 电阻器拉至5V 电平(基本上是 SOM 的 POWER_IN)。 SoM 控制该信号大约10us、然后不会驱动该信号。 因此、满足 MR 信号的300ns 要求。
每当我从高电平到低电平获取 SHUTDOWN_REQ 时
蓝色= SHUTDOWN_REQ 被连接至 MR
红色=/RST 输出
这是放大的示波器读数。
这里是长持续时间范围读数。 我们看到干扰、然后是低电平1.246秒。
实验2:
手动驱动手动复位引脚。 以下是我在/RST 输出上观察到的情况:
请注意 、红色=/RST;蓝色= MR
当 MR 被手动触发时、它的低电平时间超过300ns。 在观察到/RST 被驱动为高电平之前、我预计会看到大约1.2秒的延迟。
您能帮我确定此设置中是否缺少任何内容吗? 此设置与数据表中的应用手册电路类似。 如果一切正常、该器件是否超出规格?