This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:对手动复位的响应

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, LM393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023961/tps3840-response-to-manual-reset

器件型号:TPS3840
主题中讨论的其他器件: LM393

您好、E2E 设计支持、

最近、我们开始使用 TPS3840进行复位管理和电压监控测试。

实验1:

我们有用于微调电压管理的 LM393。 它具有开漏输出。

我们在开漏输出模式下使用 TPS3840、如序列号所示。 这使我们能够对模块上系统进行精确控制。

SHUTDOWN_REQ 信号是请求关断所必需的。 在内部、它被100kOhm 电阻器拉至5V 电平(基本上是 SOM 的 POWER_IN)。 SoM 控制该信号大约10us、然后不会驱动该信号。 因此、满足 MR 信号的300ns 要求。

每当我从高电平到低电平获取 SHUTDOWN_REQ 时

蓝色= SHUTDOWN_REQ 被连接至 MR

红色=/RST 输出

这是放大的示波器读数。

这里是长持续时间范围读数。 我们看到干扰、然后是低电平1.246秒。

实验2:

手动驱动手动复位引脚。 以下是我在/RST 输出上观察到的情况:

请注意 、红色=/RST;蓝色= MR

当 MR 被手动触发时、它的低电平时间超过300ns。 在观察到/RST 被驱动为高电平之前、我预计会看到大约1.2秒的延迟。

您能帮我确定此设置中是否缺少任何内容吗? 此设置与数据表中的应用手册电路类似。 如果一切正常、该器件是否超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    我看到的问题是、使用 CT 引脚上的2.2uF 电容器时、预期的复位时间延迟为1.2秒。  一般经验法则是/MR 低电平状态或任何故障条件必须至少为编程的复位延时时间的10%、这在数据表中有所提及、如下所示。  因此、如果预期的延时时间为1.2秒、/MR 低电平状态必须至少为120ms、以便 CT 电容器的放电(2.2uF)可以完全放电至~0V。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应! 这当然有帮助:)

    我不知怎么说、在功能描述中没有注意到这种说法。 我想对于那里的任何复位控制器都是这样、因为对电容器进行充电是合理的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!