This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:ASIL-D

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036924/lm7480-q1-asil-d

器件型号:LM7480-Q1

尊敬的先生/女士

我 的客户想要制造 ASIL-D 产品。 电源输入的一部分需要 设计 LM74800。 我知道 ASIL-D 规范要求整个 系统具备功能安全。 如果客户希望满足 ASIL-D 规范、LM74800是否需要添加其他 组件和 电路? 或者、LM74800是否可以在不增加电路的情况下视为理想二极管?
如果 需要添加 组件 和电路、我可以参考什么电路吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    ASIL-D 是系统级规格。  在设计 LM7480-Q1以满足任何 ASIL-X 规格时、没有特别的设计注意事项。 系统设计人员应确保在其系统中使用 LM7480-Q1时满足  ASIL-D 所述的所有必需规格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

    明白。 感谢您的热情支持。

    此致、

    黄上