请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 尊敬的先生/女士
我 的客户想要制造 ASIL-D 产品。 电源输入的一部分需要 设计 LM74800。 我知道 ASIL-D 规范要求整个 系统具备功能安全。 如果客户希望满足 ASIL-D 规范、LM74800是否需要添加其他 组件和 电路? 或者、LM74800是否可以在不增加电路的情况下视为理想二极管?
如果 需要添加 组件 和电路、我可以参考什么电路吗?
此致、
黄上