This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:如何定义元件的钳位电压以选择通过 IEC61000-4-2测试的合适 ESD

Guru**** 2517140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035384/bq25155-how-to-define-clamping-voltage-of-component-to-select-right-esd-passing-iec61000-4-2-test

器件型号:BQ25155

尊敬的 TI:

我观看了有关 ESD 二极管的系列视频。 但如何确定器件的钳位电压?

示例:  

我将 BQ25155用于我的项目、并将 ESD 二极管放置在电源轨、MR KEY 和 I2C 信号上。

尽管我仔细检查了数据表、但除了下表、我找不到更多 ESD 信息。  

还有一些其他部分、该值也没有提到。

你可以提出任何建议吗?

谢谢。

Stuart。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    IEC61000额定值显示了二极管本身能够承受的电压。 表7.2 D/S 的 ESD 额定值显示了 BQ25155被表征的两个 ESD 模型和值。  

    二极管的钳位电压是您的系统将看到的电压。 要为您的二极管选择合适的电压、您可以查看您的系统规格以及 D/S 绝对最大额定值(第7.1节)。 作为基准、您应该选择一个钳位电压、在这个电压中、如果暴露在 系统运行范围之外并且高于系统运行范围、您的系统将能够承受这个电压。   

    此致、  

    Arelis G. Guerrero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arelis、

    请注意 、TI 的视频指出、绝对最大额定值与器件承受的最大钳位电压不同。
    那么、您说的意思是:   

    我们可以选择低于绝对最大额定值的 ESD 二极管电压钳位

    但对于引脚、最大电压仅为5V。  很难找到低于的 ESD 二极管。

    钳位电压值似乎模糊不清。

    谢谢。 
    Stuart
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    是的、您需要确保二极管钳位电压低于 IC 的绝对最大额定值。 在 ESD 事件的高压传输过程中、二极管的钳位电压是系统将看到的值、如果超过绝对最大值、则可能会损坏。 关于为较低电压选择 ESD 二极管、钳位电压通常会随峰值电流而变化、您可以参阅二极管 D/S 以了解更多详细信息。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero