尊敬的 TI:
我观看了有关 ESD 二极管的系列视频。 但如何确定器件的钳位电压?
示例:
我将 BQ25155用于我的项目、并将 ESD 二极管放置在电源轨、MR KEY 和 I2C 信号上。
尽管我仔细检查了数据表、但除了下表、我找不到更多 ESD 信息。
还有一些其他部分、该值也没有提到。
你可以提出任何建议吗?
谢谢。
Stuart。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stuart:
IEC61000额定值显示了二极管本身能够承受的电压。 表7.2 D/S 的 ESD 额定值显示了 BQ25155被表征的两个 ESD 模型和值。
二极管的钳位电压是您的系统将看到的电压。 要为您的二极管选择合适的电压、您可以查看您的系统规格以及 D/S 绝对最大额定值(第7.1节)。 作为基准、您应该选择一个钳位电压、在这个电压中、如果暴露在 系统运行范围之外并且高于系统运行范围、您的系统将能够承受这个电压。
此致、
Arelis G. Guerrero