This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:技术规格检查

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035246/tps62867-spec-check

器件型号:TPS62867

你(们)好

TPS62867的 VIN 下降压摆率低于 Vulvo、有特别的建议。 如红色框。 -10mV/us、转换为-10000V/s、斜率非常陡。

(1)在这里、最小值为-10mV/us、这是否意味着电源以低于-10mV/us 的斜率关闭?

(2)如果不符合规格、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    (1)当 VIN 快速下降时、大于-10mV/us (VIN 开启)的值低于 UVLO 值时、您将处于建议的工作条件之外。

    (2)如果满足此条件、TPS62867 的启动顺序将发生变化、并且可能与 图9-19所示的启动顺序不同。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里还有其他问题吗? 我能回答您的问题吗?

    请告诉我是否有任何帮助。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian