Other Parts Discussed in Thread: UC3843A, UC3842A, SN6501, UCC12050
主题中讨论的其他器件: UC3842A、 SN6501、 UCC12050
大家好、
我的客户想要确定上拉电阻器的值、以将 Vcc 设置为合适的值。
他们如何计算该值?
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
感谢您通过 E2E 进行连接。 用于设置 VCC 值的"上拉"电阻器通常称为启动电阻器。 这是 VIN 电压和 VCC 之间的电阻器、其大小根据控制器的启动电流和 UVLO 电平而定。 UC3843A 的 UVLO 电平开/关/为8.4V/7.6V、I_START-UP=0.5mA、因此假定它被用在一个系统中、在这个系统中 VCC 有12V 偏置并且不需要从一个高压输入启动(从一个高压电源启动需要更宽的 UVLO 电平、例如 UC3842A、16V/10V)。 UC3842A 应将 VCC 直接连接至低于30V 的偏置电源(通常使用12V 电压)。 如果从高压轨启动、请使用更宽的 UVLO 选项器件、并根据 RS=(VIN-VUVLO_ON)/I_START-UP 来调整启动电阻器的大小。 例如、对于从 VIN=100V、Rs=(100V-16V)/0.5mA= 168kΩ Ω 启动的 UC3842A、然后选择 RS 以实现适当的功率耗散。
此致、
Steve M
您好、Steve - San、
感谢您的解释、我了解了如何计算启动电阻器。
我的客户计划在高电压应用中使用此器件、因此我将向他推荐更宽的 UVLO 版本。
很抱歉,我还有两个简短的问题。
1.启动后
为什么 Vcc 引脚不会上升到 Vin 轨? Vcc 网络中没有下拉电阻、因此 Vcc 电压会根据启动后的 IVCC 增加到 Vin 轨、但数据表中没有关于最小 IVCC 的规格(仅限建议工作范围内的最大值)。 您能否解释一下为什么 Vcc 在以下电路中不超过30V?
2.次级侧的 OVP 功能
但是、他想在次级侧(隔离式电源轨)实现 OVP、您是否有任何 TI 设计或想法为 UC384X 隔离式直流/直流解决方案连接 OVP 功能? 
此致、
Takashi Onawa
Takashi-San
大家好、让我回答您的问题、如下所示:
此致、
Steve M
Takashi-San、
此致、
Steve M