This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:VCC 电压生成

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843A, UC3842A, SN6501, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979787/uc3843a-vcc-voltage-generation

器件型号:UC3843A
主题中讨论的其他器件: UC3842ASN6501UCC12050

大家好、

我的客户想要确定上拉电阻器的值、以将 Vcc 设置为合适的值。  
他们如何计算该值?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您通过 E2E 进行连接。 用于设置 VCC 值的"上拉"电阻器通常称为启动电阻器。 这是 VIN 电压和 VCC 之间的电阻器、其大小根据控制器的启动电流和 UVLO 电平而定。 UC3843A 的 UVLO 电平开/关/为8.4V/7.6V、I_START-UP=0.5mA、因此假定它被用在一个系统中、在这个系统中 VCC 有12V 偏置并且不需要从一个高压输入启动(从一个高压电源启动需要更宽的 UVLO 电平、例如 UC3842A、16V/10V)。 UC3842A 应将 VCC 直接连接至低于30V 的偏置电源(通常使用12V 电压)。 如果从高压轨启动、请使用更宽的 UVLO 选项器件、并根据 RS=(VIN-VUVLO_ON)/I_START-UP 来调整启动电阻器的大小。 例如、对于从 VIN=100V、Rs=(100V-16V)/0.5mA= 168kΩ Ω 启动的 UC3842A、然后选择 RS 以实现适当的功率耗散。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的解释、我了解了如何计算启动电阻器。
    我的客户计划在高电压应用中使用此器件、因此我将向他推荐更宽的 UVLO 版本。

    很抱歉,我还有两个简短的问题。

    1.启动后
    为什么 Vcc 引脚不会上升到 Vin 轨? Vcc 网络中没有下拉电阻、因此 Vcc 电压会根据启动后的 IVCC 增加到 Vin 轨、但数据表中没有关于最小 IVCC 的规格(仅限建议工作范围内的最大值)。  您能否解释一下为什么 Vcc 在以下电路中不超过30V?

    2.次级侧的 OVP 功能
    但是、他想在次级侧(隔离式电源轨)实现 OVP、您是否有任何 TI 设计或想法为 UC384X 隔离式直流/直流解决方案连接 OVP 功能?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San

    大家好、让我回答您的问题、如下所示:

    1. 启动后 、为什么 Vcc 引脚不会上升到 Vin 轨? Vcc 网络中没有下拉电阻、因此 Vcc 电压会根据启动后的 IVCC 增加到 Vin 轨、但数据表中没有关于最小 IVCC 的规格(仅限建议工作范围内的最大值)。  您能否解释一下为什么 Vcc 在以下电路中不超过30V?
      1. 还记得  您大学时代的超级定位定理吗? 电路一次只能从一个电压(或电流)源进行分析。 当您有两个或多个电压源时、您将其中一个与 GND 短接并计算节点电压、然后将另一个短接并再次计算节点电压、并将这两个结果相加。 在本例中、您将22Ω 22Ω 22Ω(365kΩ μ V+k Ω)]*375V=22mV 和365kΩ μ V/(365kΩ μ V+k Ω)]*12V=11.999V、将它们加在一起即可得到~12V。当转换器最初启动时、12V 电压尚不可用、VCC 上的电压缓慢上升至 UVLO (ON)。 kΩ 启动电阻器较大(300 μ A)、电压上升速度较慢、但一旦自举绕组接管后、SuperPosition 将主导电压上升至12V 的低阻抗。
    2. 用于次级侧的 OVP 功能。 但是、他想在次级侧(隔离式电源轨)实现 OVP、您是否有任何 TI 设计或想法为 UC384X 隔离式直流/直流解决方案连接 OVP 功能?
      1. 隔离式直流/直流转换 器的过压保护为实现次级侧 OVP 保护提供了一种非常简化的方法。 挑战在于在故障、关断和恢复期间使次级侧 OVP 电路保持活动状态。 如果系统在初级侧提供5V 电压、UCC12050是一款非常简单易用的5V 至5V 隔离式集成直流/直流转换器模块、可确保5V 偏置 OVP 电路保持工作状态。 对于高于5V 的次级侧偏置需求、SN6501也是一种受欢迎但集成度较低的选择。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    我理解了您的第一个问题以及"图5。 欠压锁定"。 我不清楚的一点是、ICC 在启动后的行为方式。  

    关于我的第二个问题、他们似乎更喜欢闭锁类型、但 TI 设计看起来是自动重试类型。  
    在重新插入 Vin 之前、您是否有任何好的方法来终止次级输出?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    1. ICC 在启动后的行为如何?
      1. 数据表中的工作电源电流为 ICC (RUN) 11mA 典型值和17mA 最大值。 kΩ 参数对于参数表顶部规定的"电气特性"有效:VCC=15V、RT=10 μ F、CT=3.3nF。 然后还有驱动 MOSFET 所需的平均电流、该电流以开关频率 IG (AVG)=QG*F 流过栅极驱动器级、其中 QG 是从 MOSFET 数据表中的 VGS 与 QG 曲线获取的 MOSFET 栅极电荷。 总 ICC 将为 ICC (运行)+IG (AVG)
    2. 锁存与非锁存保护是故障电路、需要在 PWM 外部设计。 锁存电路将需要一个 SCR 锁存器、该锁存器可以包含 SCR、也可以 使用此处所述的两个 BJT 构建 SCR

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    谢谢、我很不喜欢。

    此致、

    Takashi Onawa