Other Parts Discussed in Thread: LM25085
我使用 WEBENCH 为 VIN 6V 至36V 和 VOUT 5.0V 3A 创建电源设计。 所有仿真在 WEBENCH 上看起来都很好。 然而、在实际应用中、当您将输入电压增加至18V~36V 时、5V 输出将下降至~3.75V。 该设计在输入电压为12V 时的性能似乎更好。 为了使5V 输出在10V 至36V 的完整工作输入电压范围内进行调节 、我们必须将输出电流保持在500mA 以下。 此设计的性能与 WEBENCH 上的性能不符。 设计中使用的器件是 LM25085SD/NOPB。