我使用 WEBENCH 为 VIN 6V 至36V 和 VOUT 5.0V 3A 创建电源设计。 所有仿真在 WEBENCH 上看起来都很好。 然而、在实际应用中、当您将输入电压增加至18V~36V 时、5V 输出将下降至~3.75V。 该设计在输入电压为12V 时的性能似乎更好。 为了使5V 输出在10V 至36V 的完整工作输入电压范围内进行调节 、我们必须将输出电流保持在500mA 以下。 此设计的性能与 WEBENCH 上的性能不符。 设计中使用的器件是 LM25085SD/NOPB。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 WEBENCH 为 VIN 6V 至36V 和 VOUT 5.0V 3A 创建电源设计。 所有仿真在 WEBENCH 上看起来都很好。 然而、在实际应用中、当您将输入电压增加至18V~36V 时、5V 输出将下降至~3.75V。 该设计在输入电压为12V 时的性能似乎更好。 为了使5V 输出在10V 至36V 的完整工作输入电压范围内进行调节 、我们必须将输出电流保持在500mA 以下。 此设计的性能与 WEBENCH 上的性能不符。 设计中使用的器件是 LM25085SD/NOPB。
这是 Altium 的 WEBENCH PDF 和原理图。
e2e.ti.com/.../LM25085M_5F00_5V_5F00_3A_5F00_VIN6V_5F00_36V_5F00_REV2.pdf
你好、
只需就该问题与您联系即可。 电源问题使我们无法启动我们的产品、因此解决此问题的任何帮助都将对我们的产品发布的成功产生重大的积极影响。
我还注意到 、具有相同问题的工程师没有发布解决方案。
回复: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/931547
谢谢、
您好、达尔文、
您能否更进一步地放大开关周期? 500mA 和750mA 时无瞬态、仅为稳态。
我需要测量或估算这些情况下的开关导通时间和关断时间、并确认 Fsw 按预期为~500kHz。
此外、SW 节点应在 VIN 和-Vdiode 之间切换、振幅非常低、仅为~100mV。
PGATE 信号对于了解 PFET 是否完全导通也很有用。
您链接的线程具有一些良好的示波器截图示例。
对于1.43kΩ Ω RADJ 和10mΩ Ω RSEN、电流限制应为~5.7A、因此我不认为它可能是电流限制。
对原理图的唯一批评是2.2nF 时的 CFF 有点高、WEBENCH 计算出它在6V VIN-最小值时。
我会尝试1nF 或1.5nF CFF、只需检查低输入电压性能。
很抱歉耽误你的时间。
-奥兰多