This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:电源无法在较高的输入电压范围内保持输出电压。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980509/lm25085-power-supply-not-able-to-maintain-voltage-on-output-at-higher-input-voltage-range

器件型号:LM25085

我使用 WEBENCH 为 VIN 6V 至36V 和 VOUT 5.0V 3A 创建电源设计。 所有仿真在 WEBENCH 上看起来都很好。 然而、在实际应用中、当您将输入电压增加至18V~36V 时、5V 输出将下降至~3.75V。 该设计在输入电压为12V 时的性能似乎更好。 为了使5V 输出在10V 至36V 的完整工作输入电压范围内进行调节 、我们必须将输出电流保持在500mA 以下。 此设计的性能与 WEBENCH 上的性能不符。 设计中使用的器件是 LM25085SD/NOPB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    您能否共享原理图和 WEBENCH 设计输出? 我可能还需要最终查看布局。

    您是否有开关节点波形的示波器快照? 在工作案例和故障案例中。

    (SW 节点为二极管/FET/电感器节点)

    我怀疑您可能会达到电流限制、但我需要更多信息。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Altium 的 WEBENCH PDF 和原理图。

     e2e.ti.com/.../LM25085M_5F00_5V_5F00_3A_5F00_VIN6V_5F00_36V_5F00_REV2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 WEBENCH 的预期输出性能。 我将发送示波器图像 tomorrow.e2e.ti.com/.../7608.amCharts.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1具有来自 LM25085的5V VOUT、通道2具有连接到 LM25085的28V VIN、通道3具有电流探头。 当在5V 电源轨上使用小于500mA 的负载时、该器件会在输出端产生巨大的压降。 5V 电压轨降至2.1V。

    下一张图显示了输入电压为12V 时的性能。 然后、器件输出500mA 在大约750mA 时失败。 5V 电压轨降至2.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    您使用的 MOSFET 器件型号是什么? FDD5614? 我需要检查您是否达到了电流限制。

    我可以看到您 的输出电压在负载下下降。

    您能否在工作情况和非工作情况下通过探测 SW 节点(D-L-Q 节点)来确认良好的稳态开关?

    12V/500mA 和12V/750mA 将正常、您需要将时基更改为大约 µs μ s 的比例以查看切换。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在努力探测 SW 节点。 下面是一些屏幕截图。 所用 FET 的器件型号:FDD5614P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提到通道4是 SW 节点。 这些图片在负载达到时放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此捕获是在12V 和1A 负载下完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    只需就该问题与您联系即可。 电源问题使我们无法启动我们的产品、因此解决此问题的任何帮助都将对我们的产品发布的成功产生重大的积极影响。  

    我还注意到 、具有相同问题的工程师没有发布解决方案。

    回复: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/931547

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    您能否更进一步地放大开关周期? 500mA 和750mA 时无瞬态、仅为稳态。

    我需要测量或估算这些情况下的开关导通时间和关断时间、并确认 Fsw 按预期为~500kHz。

    此外、SW 节点应在 VIN 和-Vdiode 之间切换、振幅非常低、仅为~100mV。

    PGATE 信号对于了解 PFET 是否完全导通也很有用。

    您链接的线程具有一些良好的示波器截图示例。

    对于1.43kΩ Ω RADJ 和10mΩ Ω RSEN、电流限制应为~5.7A、因此我不认为它可能是电流限制。

    对原理图的唯一批评是2.2nF 时的 CFF 有点高、WEBENCH 计算出它在6V VIN-最小值时。

    我会尝试1nF 或1.5nF CFF、只需检查低输入电压性能。

    很抱歉耽误你的时间。  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我现在做了一些改变、导致电源正常工作。 第一个也是最重要的变化是 Radj 电阻器的值更改为~2K 欧姆。 我还增加了输入和输出上的电容器、从而在负载最初达到时平滑出纹波。 PSU 现在运行良好、我在周末以恒定的高负载对其进行了测试。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    很高兴听到您让它正常工作!

    由于您增加了 Radj、因此请务必检查电流限制是否与预期的值接合。

    我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请告知我们。

    -奥兰多