This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150 LCD 电源

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973854/tps65150-tps65150-lcd-power

器件型号:TPS65150

当 VIN = 3.3 C9 = 2.2nF R9 = 0 Ω 时、Ccomp 和 Rcomp 选择如下、对吧? 如果是这种情况、相补角是否可以大于45°? 有实际测试的朋友可以告诉我们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    数据表中的表1列出了这些组件的各种电源输入值、而对于 Vin=3.3V、建议值为 Ccomp=470pF 和 Rcomp=33K。 使用这些补偿值、LBOOST=3.9uH、升压输出电容至少为22uF、并正确计算前馈电容器的值(在上面粘贴的原理图中为 C15)、您应该得到45度以上的相位裕度。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                当 Vin=3.3V 时 、选择 Ccomp & Rcomp (Ccomp = 2.2nF Rcomp = 0 Ω)我们没有遵循建议值(Ccomp = 470pF Rcomp = 33K Ω)。由于没有环路响应测试设施、我们想知道这种布置是否存在任何风险以及相位裕度是否大于45°

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    如果您无法使用传统的频率响应分析设置来测量相位响应、您可以使用下面线性文档中所述的更简单的方法。 这只需要一个负载阶跃和示波器来查看输出电压振铃。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                 感谢您的回复,但我无法打开您的文档。您是否可以 将其发送 给我, 我的服装是 13117180210@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                  我有一些问题,请帮我回答

                根据您的文档、我知道相位裕度可以通过振铃次数轻松计算。此方法是否适用于 TPS65150、也可以通过下表计算?

    我的步进信号输入在哪里?我能否输入来自 A 点的步进信号并测试 来自 B 点的振铃次数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                  我有一些问题,请帮我回答

                根据您的文档、我知道相位裕度可以通过振铃次数轻松计算。此方法是否适用于 TPS65150、也可以通过下表计算?

    我的步进信号输入在哪里?我能否输入来自 A 点的步进信号并测试 来自 B 点的振铃次数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                  我有一些问题,请帮我回答

                根据您的文档、我知道相位裕度可以通过振铃次数轻松计算。此方法是否适用于 TPS65150、也可以通过下表计算?

    我的步进信号输入在哪里?我能否输入来自 A 点的步进信号并测试 来自 B 点的振铃次数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    是的、此负载阶跃方法适用于基于 TPS65150的应用和其他直流/直流转换器等。

    您可以在图中的 B 点应用负载电流阶跃。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                1.能否确认我的测试方法是否正确? 在测试期间应如何选择 R 的值?

                 2、以下是我的测试结果。 您能否 帮助确认相补角是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我不确定您显示的是不是真正的负载阶跃、但如果是、 我会在初始压降后看到三个凸点、根据我先前发送的应用手册、这意味着相位裕度~35度。 不是很好,但也不是很差 如果您愿意、您可以尝试重现数据表图24中显示的负载阶跃响应、以供进一步确认。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                当相位裕度为35时、屏幕看起来正常、 但我想知道此电路设计中是否存在任何风险。

               

                2.如果我想提高相补角、我应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

    当相位裕度为35度时、屏幕显示正常。但我想知道此电路设计中是否存在任何风险

    2.如果我想提高相补角、我应该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    您是否成功复制了我从数据表中附加的负载阶跃响应测试图的结果? 我只是想确保您的测量本身是正确的、以消除任何猜测、因此我建议复制数据表中的负载阶跃响应结果。 我们通常针对45度或更高的相补角。 如果您的测量方法正确、您可以尝试使用3.3V VIN 的原始补偿 RC 值、以查看是否获得更高的相位裕度。 通常、在升压输出端增加更多电容也会提高相位裕度。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                我已按照数据表中的测试进行操作、请帮助检查相补角是否正常、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    遗憾的是、您在通道1上的垂直刻度(以及水平刻度)太粗、无法清楚地看到任何振铃、但从我可以看到的结果来看、它似乎很好。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特:

                

    • 以上是我重新测试过的内容、请帮助确认

    我想知道为什么不同的输入电压、CCOMP 会选择不同的输入电压、您选择的基础是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我在示波器图的阶跃响应中看不到任何振铃、因此我认为这看起来不错、尽管您可以使用更大的负载阶跃(数据表图使用30mA-330mA 负载阶跃)。 该转换器将输入电源电压前馈用作控制环路的一部分、因此建议对不同的输入电源电压进行不同的补偿。

    此致、

    辽卡特