当 VIN = 3.3 C9 = 2.2nF R9 = 0 Ω 时、Ccomp 和 Rcomp 选择如下、对吧? 如果是这种情况、相补角是否可以大于45°? 有实际测试的朋友可以告诉我们。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,辽卡特:
感谢您的回复,但我无法打开您的文档。您是否可以 将其发送 给我, 我的服装是 13117180210@163.com
您好、Jun、
您是否成功复制了我从数据表中附加的负载阶跃响应测试图的结果? 我只是想确保您的测量本身是正确的、以消除任何猜测、因此我建议复制数据表中的负载阶跃响应结果。 我们通常针对45度或更高的相补角。 如果您的测量方法正确、您可以尝试使用3.3V VIN 的原始补偿 RC 值、以查看是否获得更高的相位裕度。 通常、在升压输出端增加更多电容也会提高相位裕度。
此致、
辽卡特