This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101B:D 类运算放大器 MOSFET

Guru**** 2526960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980342/lm5101b-class-d-op-amp-mosfet

器件型号:LM5101B

我尝试设计 D 类运算放大器。 输入正弦波的幅值为1V、频率为20K、直流为1V。 锯齿波形的振幅为2V 和200k 频率。 我选择的 MOSFET 是 IRF540。 当我将高侧 MOSFET 的 Vdd 设置为40V、低侧设置为0V 时、系统运行良好。 但是、如果我将其更改为对称系统、其中高侧 MOSFET 的 Vdd 为20V、低侧为-20V、则系统不能正常工作。 是否有人知道如何解决此问题? 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhekun、

    对于仿真模型、驱动器接地引脚 VSS 应处于电路接地电位。 尽管 IC 将在-20V 的接地基准下工作、但为了进行仿真、IC 的接地需要位于电路接地端、并且电压电平会相应地偏移。

    因此、对于仿真、VSS 应接地、并且 FET 正电源电平应根据您目前仿真的结果从20V 移动到40V。 驱动器输入和输出信号应以接地为基准、而不是-20V。

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    感谢你的帮助。 我想知道、如果我想使低侧源极电压保持为负电压、应该怎么办? 有可能吗?

    此致、  

    Zhekun Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhekun、

    对于实际应用电路、驱动器 VSS 引脚可以以原理图中所示的负电压为基准、只需确保驱动器引脚电压、尤其是 LI 和 HI 输入引脚、以与驱动器 VSS 引脚相同的负电压为基准。

    为了使仿真正常工作、电压必须与以电路接地为基准的驱动器 VSS 进行电平转换、以使模型正常工作。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、