This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:当我改变输入电容器的值时、输入电流受到限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989724/lm3478-input-current-is-limited-when-i-change-the-value-of-capacitor-of-input

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好、TI 专家、

我的客户现在设计 LM3478、他们的第一块 PCB 有问题。

原理图如下所示;

您可以看到24V 输入的电容器、HC4。

当我们将 HC4的值设置为330uF 时、电源的电流会受到限制。

   

当我们将 HC4的值设置为低于330uF 时、它会正常工作。

但它在输出中具有一些纹波。

以下是我的问题;

如果电容值为330uF、那么它不工作的原因是什么?

2.清除输出中的纹波的方法是什么?

3.如果原理图中有一些需要改进的地方,请提出建议。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您使用 LM3478。

    1.电源电流限制是否在空载时发生? 如果是这种情况、我将首先检查更换的330uF 电容器。

    最直接的方法是添加更多输出电容器。

    3.总体原理图看起来不错。 我建议在输出端放置更多的陶瓷电容器。 它还有助于最大限度地减少布局中的开关环路。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。

    我有更多问题、

    1.您是否意味着330uF 电容器是故障器件、并将其更换为正常器件? (空载时的电流限制仍在验证。)

    3.您能指导我了解陶瓷电容器在输出端的值吗?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您可以尝试使用另一个330uF 电容器。 我只是想知道该部件是否有某种程度的损坏。 空载检查有助于判断它是否是电流限制保护。

    请参阅 LM5155应用手册中的第3.7节、了解输出电容选择。 另请注意、LM5155是 LM3478的更新版本。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva824

    谢谢、

    银城