主题中讨论的其他器件: LM5155
您好、TI 专家、
我的客户现在设计 LM3478、他们的第一块 PCB 有问题。
原理图如下所示;

您可以看到24V 输入的电容器、HC4。
当我们将 HC4的值设置为330uF 时、电源的电流会受到限制。

当我们将 HC4的值设置为低于330uF 时、它会正常工作。

但它在输出中具有一些纹波。
以下是我的问题;
如果电容值为330uF、那么它不工作的原因是什么?
2.清除输出中的纹波的方法是什么?
3.如果原理图中有一些需要改进的地方,请提出建议。
此致、
Chase