This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:TPS386596、上电时的输出振铃

Guru**** 2386750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983383/tps386596-tps386596-output-ringing-at-power-up

器件型号:TPS386596

Dir Sirs 和 Madams、

 

我们将 TPS386596L33用作电源监控器。 我注意到 D1007的输出(引脚6“POR_N”-net)在上电时发生了一些小突发。 该突发导致失真,使 D1014在输出端振铃,这也导致信号“FPGA_RST_N”振铃。

从网络“POR_N”中删除输出(引脚6)可以解决该问题,但我还看到,如果没有 D1007,电压斜坡看起来会有所不同。

在 D1007到 GND 的输出端添加一个10nF 电容器可实现更长的振铃行为。

我的问题:

  1. TPS386596L33具有漏极开路输出、不应影响电压斜坡、或者这一假设是否有误?
  2. 您对该振铃(403MHz)有何看法、我已经进行了大量测量、但仍然不知道行为的原因。

 

我还对硬件进行了以下更改、但没有结果:

  1. D1007:从 D1007中移除所有 MOSFET,用10nF 去耦所有输入,增加阻塞 C1121,在 D1007的 VCC 中添加 LC 滤波器,移除 V1013,将 V1026更改为逻辑 MOSFET。
  2. D1014-C:增加阻塞 C、向 VCC 添加 LC 滤波器、R1180为10K。

 

此致

Vitali Lach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatali、

    您是否有任何示波器照片显示进入感测引脚的信号?  我猜、进入感应引脚的信号之一会产生噪声、导致 POR_N 信号抖动。  是否可以向 SENSE 引脚添加一些电容(0.1uF)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、我已经从 D1007的引脚1到引脚4插入图片、这些图片是感应输入。 我还尝试在没有结果的情况下向每个感应输入添加100nF 电容器。 您是否认为复位输出会影响作为开漏输出的电压斜坡?

    最恰当的考虑

    维塔利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitali、

    不可以、我认为复位输出不会影响作为开漏输出的电压斜坡。  电压斜坡(3V3)是否为蓝色斜坡信号?  下面显示的与非门的电源电压是多少?

    与非门的电源电压是否具有与3V3相同的斜升速率?

    如果您要从与非门的输入端移除输出 POR_N、POR_N 是否仍然抖动?  我想隔离设置并一次执行一个调试步骤。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的帮助。

    不可以、它与 NAND 电源的电压3V3相同、但斜升速率不同。 在"POR_N"斜坡之前、3V3电源会长时间斜坡、例如5V 电源。

    我会在示波器中添加一些屏幕截图,但由于本论坛中的答案限制,我无法执行此操作。 我想向大家介绍我在这种情况下所做的工作。

    我可以将 TPS386596排除在这个问题之外,将 D1007的输出从网络“POR_N”中分离,并使用某些逻辑 MOSFET V1010生成复位,我仍然在 “POR_N”网络上具有该振铃。 之后、我将 D1014C (74LVC02APW)和 D1016C (74LVC74APW)的输入从该网络连续断开、但没有结果。 我的同事在高频方面经验丰富,建议我在网络“POR_N”的每一端放置一个 RC 网络(50欧姆,与 GND 串联10pF),在这里放置该信号的两个“接收器”。 这样、我们就可以将振铃电压降至最低、使 D1014远离其阈值电压。 因此、在本例中、我们假设存在布局问题。

    此致

     

    维塔利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitali、

    您在应用中似乎有接地反弹。  这是很好的了解、但我的问题是为什么仅在启动期间?  我认为最好从与非门移除输出 POR_N、然后查看您是否从 TPS386596的输出端获得"接地反弹"。  如果您在输出端未看到接地反弹、那么我将开始向 NAND 门移动。  如果与非门的输出产生接地反弹、则我们已确定接地反弹信号的来源。   

    需要注意的一点是、来自 TPS386596的信号非常慢、就像模拟信号一样。  与非门的输入应为数字信号。  我怀疑慢速 POR_N 信号会导致与非门的输出在信号通过转换级时发生抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这也是我的问题、为什么在启动期间。 我的假设是,网络“POR_N”是靠近其他 FPGA 信号的高阻抗网络。 在启动过程中、FPGA 可能会在该网络上产生失真、从而产生串扰效应。 按照您的指示,我已从与非门输入中删除了净“POR_N”。 我看不到“接地反弹”直接在 TPS386596 (引脚6)的输出端测量,但如果我测量 NAND 门输入附近的净“POR_N”,我会再次看到“接地反弹”(它就像“天线”的一端)。 此结果与探头的 GND 连接点无关。  接地连接在布局中作为低阻抗平面执行。

    我的第二个问题是,如果我将 TPS386596的输出从网络“POR_N”上断开,电压斜坡为什么会变化。 它没有问题、但它看起来莫名。

    网络“POR_N”不能是数字信号,因为200k 上拉 R1103 (现在为10K)在启动时为某些 MOSFET (V1011和 V1026)的栅极充电。 这就是为什么我们看到"POR_N"网络上出现电压斜坡的原因。

    此致。

    维塔利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitali、

    太好了!  您的 POR_N 布线似乎从噪声源拾取了一些噪声(串扰)。  这意味着问题不是来自 TPS386596。   

    接地反弹是由接地阻抗不够低的弱接地引起的。  当大瞬态电流倾至该 GND 位置时、接地电压将升至0V 以上。  这就是我所说的接地反弹。

    电压斜坡变化是否由上拉电阻器 R1103的变化引起?  您是否在具有10K 上拉电阻器时看到噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    将 R1103更改为10K 抑制器以弹跳、这一点有一些改进。

    维塔利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitali、

    非常有意义。  使用一个较低的上拉电阻器使得 POR_N 的总阻抗大大减少、从而减少了串扰引起的电压振幅。  查看电路板布局、您是否能够隔离耦合到 POR_N 的开关/噪声布线?

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitali、

    祝您的应用顺利。  很高兴能提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的帮助。 我还没有在布局中隔离有噪声的布线、但出于这一原因、我们将进行布局审查。

    此致。

    维塔利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitali、

    保持发布!