Dir Sirs 和 Madams、
我们将 TPS386596L33用作电源监控器。 我注意到 D1007的输出(引脚6“POR_N”-net)在上电时发生了一些小突发。 该突发导致失真,使 D1014在输出端振铃,这也导致信号“FPGA_RST_N”振铃。
从网络“POR_N”中删除输出(引脚6)可以解决该问题,但我还看到,如果没有 D1007,电压斜坡看起来会有所不同。
在 D1007到 GND 的输出端添加一个10nF 电容器可实现更长的振铃行为。
我的问题:
- TPS386596L33具有漏极开路输出、不应影响电压斜坡、或者这一假设是否有误?
- 您对该振铃(403MHz)有何看法、我已经进行了大量测量、但仍然不知道行为的原因。
我还对硬件进行了以下更改、但没有结果:
- D1007:从 D1007中移除所有 MOSFET,用10nF 去耦所有输入,增加阻塞 C1121,在 D1007的 VCC 中添加 LC 滤波器,移除 V1013,将 V1026更改为逻辑 MOSFET。
- D1014-C:增加阻塞 C、向 VCC 添加 LC 滤波器、R1180为10K。
此致
Vitali Lach