您好!
我们在设计中使用的是 BQ25887。 我们不需要其中的电池平衡功能、因此 REG2A 中的位6设置为0。 此外、CBSET 引脚保持悬空、MID 引脚被连接至两个33k 电阻分压器的中点。 电阻器的值是相同的、我已经对其进行了仔细检查。 问题在于、当我在 REG26和 REG1F 中检查 ADC 读数时、它们之间在充电期间的差异为100-200mV (例如、3.8780和4.1000)。 我检查了、使用 PCB 上的电压表、读数相同、ADC 工作正常。
您能描述一下 MID 引脚和 ADC 输入的特性吗? 在数据表中、只有一条关于偏置电流的通道。
此外、您能否提到、为了防止这个问题、我应该选择哪一个电阻值? 我们有电池供电的器件、因此我不能选择太低的电阻。
谢谢!