This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:ADC 特性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982642/bq25887-adc-characteristic

器件型号:BQ25887

您好!

我们在设计中使用的是 BQ25887。 我们不需要其中的电池平衡功能、因此 REG2A 中的位6设置为0。 此外、CBSET 引脚保持悬空、MID 引脚被连接至两个33k 电阻分压器的中点。 电阻器的值是相同的、我已经对其进行了仔细检查。 问题在于、当我在 REG26和 REG1F 中检查 ADC 读数时、它们之间在充电期间的差异为100-200mV (例如、3.8780和4.1000)。 我检查了、使用 PCB 上的电压表、读数相同、ADC 工作正常。

您能描述一下 MID 引脚和 ADC 输入的特性吗? 在数据表中、只有一条关于偏置电流的通道。  

此外、您能否提到、为了防止这个问题、我应该选择哪一个电阻值? 我们有电池供电的器件、因此我不能选择太低的电阻。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    因此、您知道电池平衡操作有两个引脚。

    MID 引脚纯粹是一个感测引脚、并且是 ADC 感测的地方。 在电池反极性事件中、该引脚受益于包含300 Ω 串联电阻器。

    CBSET 是电池平衡电源引脚。 如果未使用电池平衡、则可以将此引脚保持悬空状态、就像您所做的那样。

    您能向我展示 MID 是如何连接的吗?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    这是这两个引脚的连接。 BQ25887的所有其他引脚均按数据表中的规定进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../25887log.txt

    此外、为方便起见、添加了寄存器配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我只是找到导致这些错误的原因。 只有当 REG 2A 的位6设置为0时、才会出现此错误。 当我将其设置为1时、错误消失、并且来自 ADC 的所有读数保持正确(电池间的差值为10-20mV)。 当我将该位设置为0时、差值变为100-300mV。

    我应该怎么做? 是否可以、在没有将 CBSET 引脚连接到电池的实际中点的情况下将该位设置为1?

    谢谢、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    这不是一个错误。 抱歉、我认为您已经设置了这个位。 如果您不使用电池平衡、则每当充电器达到预设值时、都需要将该位置1。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么、让我总结一下:

    我需要禁用电池平衡功能、POR 后该怎么办?

    如果我设置 REG2A 的1位6 (启用自动电池平衡)、ADC 工作正常、但我向您展示的连接可能会发生什么后果?

    如果我设置 REG2A 的0位6 (禁用自动电池平衡)、ADC 的工作误差为100-200mV、我看到电池电量不足(由于差异、BQ25887更早地达到 CV)。 因此、我无法使用具有禁用电池平衡功能的 BQ25887?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您的总结!

    我看到现在发生了什么。  

    POR 时:

    CB_AUTO_EN = 1 (默认情况下应为1)

    CB_CHG_DIS = 0 (不是默认设置)

    由于您已将 MID 偏置为始终为 VBAT/2、因此电池平衡算法将永远不会强制电流通过 CBSET。 CBSET 可以是 NC。

    通过禁用 CB_CHG_DIS、电池平衡测量的充电周期将不会中断。

    此致、

    Ricardo