This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620:如果 VOUT 在 VDD 和 VBAT 未供电的情况下由外部供电、会发生什么情况?

Guru**** 2635505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007562/tps3620-what-happens-if-vout-is-powered-externally-while-vdd-and-vbat-are-not-powered

器件型号:TPS3620

大家好、TI 论坛、

我正在 设计的电路中使用 TPS3620、我对其行为有疑问。  在此电路中、TPS3620通常用作备用电池 IC;当 VDD 丢失时、VOUT 将由 VBAT 提供。 但是、在初始配置期间、可能会有一段时间在 VOUT 引脚上看到3.3V 电压、但 VDD 和 VBAT 都将断电。 在这种情况下、TPS3620将如何反应? 它是否会阻止电流流入 VOUT? 它是否允许电流反向流入 VDD 和 VBAT? 还是仅一个? 发生什么事了?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VOUT 在 VDD 或 VBAT 之前上升、则来自 VOUT 的电流将流向 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复、这是很好的了解。 是否有任何电流从 VBAT 流出? 或者芯片是否会从本质上认为它是从 VDD "提供"电源并保持到 VBAT 的路径处于禁用状态? 此外、假设芯片上遵守了电压和电流限制、以这种方式短暂运行(几分钟)是否会对器件造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、有人提到 VBAT 将断电。  应用程序是否始终如此?   主开关的默认路径为 VOUT 至 VDD、但可能存在连接到 VBAT 的寄生二极管(开关的体二极管)、因此、如果 VBAT 未通电、VOUT 也可能会将电流传至 VBAT。  应用是否包括连接到 VBAT 引脚的电池供电电压?   

    如果您有器件、您是否能够检查 VOUT 为3.3V 时 VBAT 和 VDD 是否看到任何电压?  如果在 VDD 和 VBAT 上有一条接地路径、则 VDD 和 VBAT 都可能有电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在此应用中、VBAT 通常会通电。 当对电路板上的微控制器进行编程时、VOUT 将被加电而 VBAT 和 VDD 未加电的情况只会发生一次。

    作为短期解决方案、我找到了一种同时向 VBAT 和 VOUT 施加3.3V 电压的方法。 从理论上讲、我认为这是可以的:芯片在 VBAT 上看到3.3V、在 VDD 上看到0V、因此它将通过8 Ω 电阻路径将 VBAT 连接到 VOUT。 3.3V 电压也通过较低阻抗路径施加到 VOUT、因此大多数电流将流经该路径而不是 TPS3620。 此解决方案对您来说是否合理?

    在接下来的几天中、我想尝试仅对 VOUT 施加3.3V 电压、并查看是否有电流从 VDD 和 VBAT 流出、或仅从 VDD 流出。 如果能够将3.3V 电压安全地应用于仅 VOUT、这将是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、我有一些更新。 请看我的另一答复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这条8欧姆通路是否在外部?  当 IC 处于备用电池模式时、内部开关(15欧姆)将打开、并与8欧姆电阻器并联。  只要您可以让电流流流过两个路径、就可以进行设置。   

    在正常运行期间、不会有电流流流过8欧姆电阻器、因为8欧姆电阻器上的电压电势相同。

    将您的调查结果与我保持联系。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    不、当我谈论8欧姆通路时、我指的是 TPS3620的内部通路。 数据表显示它的典型值为8欧姆、这就是我的意思。 外部通道的电阻将小于1欧姆。  

    谢谢、我会!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  同样、请将您的结果与我保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需跟进、查看您是否有任何有关您的应用的新更新、 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉,至今没有。 不过、我会继续向您发布!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将这个线程推回到顶部。  如果您有任何新的更新、请告诉我。  如果您认为在未来几周内可能没有任何更新、我建议您在准备好显示新信息时通过单击"已解决"并打开新线程来关闭该线程。  如果没有活动、线程通常会在一个月后自行锁定。  让我知道什么适合您。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这听起来像是一个很好的计划。 感谢所有的帮助、下次有更新时、我将发布新帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您有新结果时、请随时发布我的信息!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一个使用 TPS3620的电路、VOUT 上有一个220uF 的电容器。 当 VDD 被移除时、TPS3620切换到 VBAT 前大约有0.5秒的延迟。 因此、这可能是由电流从220uF 电容器流入 VDD 并在电容放电至低于 VIT 前保持该电源电压上升引起的。 发生这种情况时、TPS3620会切换到 VBAT?

    我们正在考虑在 VOUT 和220uF 电容器之间串联一个二极管、但这不是理想的解决方案。

    BR

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这无疑听起来是一种合理的情形。 您的问题到底是什么? 您是否尝试消除到0.5秒的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Ben 正在处理的同一个应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法判断这2个输入是否相关。 您是否有 Ben 的更新? Ben 已经离开了、我正在尝试弄清楚这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    Edward 的问题与我原来的问题无关。 我想他发布到这个主题、因为它与他所处理的问题有关。 我目前没有针对 Ben 的任何更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 请告诉我们您何时有了更新。 我将让 Edward 回答您的问题、然后让 Ben 继续回答。 如有必要、我将会鸣响或让其他人帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    请为您的主题创建新主题。  谢谢、