This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:升压启动时 VBATT 电压下降

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005801/tps61099-vbatt-voltage-dropped-when-the-boost-started-up

器件型号:TPS61099

你(们)好

TPS61099在我们的设计中用于从3V 输入电压获得5V 输出。 LiMn 电池(CR2032)用于3V 输入。 然后、我们可以发现升压启动时、3V 输入电压下降。 这种下降可能导致系统重新启动。
我的问题:
1.请帮助检查是否需要跌落
2.升压启动时电流如何?
3.如果您对如何解决此问题有任何建议

BTW、我们在 TPS61099上未加载的情况下检查了该问题。 仍然可以看到问题。

 您可以从案例 CS0537905中获得更多信息

https://ticsc.service-now.com/sys_attachment.do?sysparm_referring_url=tear_off&view=true&sys_id=20128e4b1b50f49c602cf715464bcba2

ticsc.service-now.com/sys_attachment.do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    我尝试在 e2e 中搜索案例"CS0537905"、但没有结果。 请告诉我在哪里可以获得这些信息吗? BTW、我无法打开您的链接。

    TPS61099在内部集成了软启动机制、可将峰值电感器电流限制在200mA 以下、直到 Vo 达到1.6V。 您可以在数据表说明8.3.4和波形图23中找到这一点。

    我的猜测是 TPS61099拉动电池电压降所需的100mA~200mA 电流。 为此、您可以在外部使用电子负载并手动将150mA 负载添加到此电池、然后查看发生了什么情况。

    -文豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您的信息。

    对于该问题、在输出 TPS61099上没有任何负载的情况下也会发生压降。  

    如您所知 、内部阻抗约为100欧姆、非常大。 因此、我们需要知道升压开启时的电流。

    谢谢

    袁建强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    您分享的原理图和波形 非常模糊。 我看不清楚。 但您可能知道、TPS61099必须从输入端汲取电流、以便为输出电容器充电、即使输出端没有负载。 起初、该器件在断续传导模式(DCM)和连续传导模式(CCM)的边界运行、在此阶段、电感器峰值电流限制在200mA 左右。 因此、平均输入电流为~100mA。 根据您的应用、您还可以通过测试电感器平均电流来测试平均电流。  

    电池阻抗太大、无法维持100mA 的充电电流。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您的支持。

    对于该系统、100mA 的充电电流似乎更大、这可能导致此下降。  

    BTW、您对此电源解决方案有何意见或解决方案?  

    谢谢

    袁建强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

     我认为 可以通过三种方法来帮助缓解以下问题、但我需要考虑可行性。

    1.增加输入电容以维持100mA 的充电电流,并防止电池电压下降太深;

    降低 TPS61099的电流消耗;

    3.增加电池电压;

    我将在星期二之前回来。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢 您的快速反馈。

    1.是的。 我们尝试增加电容器。 也可以降低压降电压电平。 但问题不会消失。

    2.是的。 请帮助检查我们是否可以降低 TPS61099的电流。 BTW,如果您对我们的要求有任何其他的提升,也请与我们分享。

    3.这项要求来自我们的最终客户。 他们希望使用标准 的 LiMn 电池(CR2032)。 现在、我们将与他们讨论他们是否可以将其更改为另一个。  

    谢谢

    袁建强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    您如何控制 EN? 我想知道、我们是否可以延迟 EN 并仅在完全建立 Vin 后启动器件。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我们使用一个 GPIO 来控制 TPS61099。  我们可以延迟 EN。 我们之前已经尝试过解决方案、但在启用 EN 引脚时仍然会看到问题。

    谢谢

    袁建强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、江强、

    我测试了 TPS610995固定电压版本 TPS61099的启动电流。

    正如您在下面看到的、Ch2是 Vo、Ch4是电感器电流。  在完全建立 VIN 后、我使用 EN 来提升 VO。 TPS61099首次以100mA 的电荷斜升 Vo。 之后、当输出电压充电至大约1.6V 以上时、器件将开始磁滞电流模式运行。 电流×μs 阈值在500 μ s 内逐渐增加至0.7 μ A ILIM。 您可以在这里看到电感器电流实际上增加了。 这种强制输入电流在输入电压大于1.6V 后大于100mA、这使得 CR2032的启动更加困难。 峰值电感器电流随着电流限制阈值逐渐增大而增大。

    理论上、添加输入电容器实际上可以起作用、具体取决于您添加的电容大小。 假设在最坏的情况下没有电池电流、TPS61099必须从 CIN 消耗所有电荷。 如果 CIN 足够大,足以支持 VOUT 上升,则最终输入电压为 VIN-COUT*VOUT/CIN。 如果该电压大于 UVLO、则器件仍处于活动状态。

    假设 VIN=3.0V、VOUT=5V、COUT=20uF、为了确保输入电压不超过0.5V (TPS61099的 UVLO)、Cin 应大于40uF+一定的裕度。 我假设这里的裕度为20%、因此这里可以使用48uF。

    此处不能使用降低电流假设。 尽管我可以在 Vo 上升至1.6V 后延长软启动时间(请参阅 SLVA307B)、  但当 VOUT<1.6V 时、我们可能无法降低100mA 电荷。

    我将检查是否有任何其他 DCDC 能够满足您的要求。 请允许我住两天。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您的大力支持。

    谢谢

    袁建强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    我建议您在输入侧添加更多电容。 我在输入源之间使用12欧姆串联电阻测试了启动。 这会在启动时主动限制来自输入源的电流。 请参阅以下波形:

    CH1 (黄色)是 VIN、Ch2 (蓝色)是 VOUT、CH4 (绿色)是来自输入源的电流。 我在 EVM 的顶部添加了2个额外的2个0805 / 47uF/10V/X5R 电容器。 总共有104uF 的电容器。 考虑到直流偏置效应、有效电容可能约为原始值的50%、即52uF。

    从该波形中、我们可以看到、在 EN 之后、TPS61099从输入电容器汲取所有电荷、从输入源拉出的电流仅为大约5mA。 我认为这种配置可以模拟 CR2032的拉电流能力。 TPS61099最终在不关断的情况下提升 Vo。 VIN 降至约0.8V、但仍高于 UVLO 阈值。

    缩小波形、我们可以看到输入源以接近5mA 的恒定电流缓慢地为输入电容器充电。

    我认为在这里添加输入电容应该可以解决您的问题。 如果您不希望 VIN 降至如此低、则可以添加更多电容。