你(们)好
TPS61099在我们的设计中用于从3V 输入电压获得5V 输出。 LiMn 电池(CR2032)用于3V 输入。 然后、我们可以发现升压启动时、3V 输入电压下降。 这种下降可能导致系统重新启动。
我的问题:
1.请帮助检查是否需要跌落
2.升压启动时电流如何?
3.如果您对如何解决此问题有任何建议
BTW、我们在 TPS61099上未加载的情况下检查了该问题。 仍然可以看到问题。
您可以从案例 CS0537905中获得更多信息
ticsc.service-now.com/sys_attachment.do