您好、TI 专家。
我 将通过应用 UCC25600来测试 LLC 模块
规格如下表所示。 (最大360V/3A 输出)
根据电流电路图的规格运行时、测得的 LLC 输出电流纹波(IP-p)约为5.65A。
我们需要调整变压器和谐振电容器规格、以减少电流纹波。
Q1)可以采取哪些措施来降低输出电流纹波?
Q2)除了降低输出电流纹波外、是否还有其他需要修改的地方以确保电路的稳定性?
当前的 LLC 规格如下:
1) LP (第1个电感)
TRANS (T302、T303):36uH (电路图中,两个变压器串联,LP:72uH)
2) lr (漏电感):
变速器(T302、T303):7uH (在电路图中、两个变压器串联、LR:14uH)
漏电转换(T301):10uH
3) 3)匝数
TRANS (T302,T303): 第11圈/第2个30圈(在电路图中,第一个是22圈串联,第二个是30圈并联。)
4)共振电容:94nF
下面是 LLC FET 漏极和源极与 LLC 输出电流波形之间的电压和电流波形。 请检查
-。 LLC FET 漏源极(CH1:D-S 电压/CH2:漏极电流)

-。 LLC 输出电流

随附了电路图和波形、请检查。
e2e.ti.com/.../Charger_5F00_LLC_5F00_0407_5F00_.pdf
谢谢你。