This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:调整变压器规格以减少 LLC 输出电流纹波

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996870/ucc25600-adjustment-of-transformer-specifications-to-reduce-llc-output-current-ripple

器件型号:UCC25600

您好、TI 专家。

我 将通过应用 UCC25600来测试 LLC 模块

规格如下表所示。 (最大360V/3A 输出)

根据电流电路图的规格运行时、测得的 LLC 输出电流纹波(IP-p)约为5.65A。

我们需要调整变压器和谐振电容器规格、以减少电流纹波。

Q1)可以采取哪些措施来降低输出电流纹波?

Q2)除了降低输出电流纹波外、是否还有其他需要修改的地方以确保电路的稳定性?

当前的 LLC 规格如下:

1) LP (第1个电感)

   TRANS (T302、T303):36uH (电路图中,两个变压器串联,LP:72uH)

2) lr (漏电感):

   变速器(T302、T303):7uH (在电路图中、两个变压器串联、LR:14uH)

   漏电转换(T301):10uH

3) 3)匝数

  TRANS (T302,T303): 第11圈/第2个30圈(在电路图中,第一个是22圈串联,第二个是30圈并联。)

4)共振电容:94nF

下面是 LLC FET 漏极和源极与 LLC 输出电流波形之间的电压和电流波形。 请检查

 -。 LLC FET 漏源极(CH1:D-S 电压/CH2:漏极电流)

 -。 LLC 输出电流

随附了电路图和波形、请检查。

e2e.ti.com/.../Charger_5F00_LLC_5F00_0407_5F00_.pdf

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eunseok

    我将介绍 UCC25600的这一主题、但我很快将因公出差、请预计在4月30日前收到回复。 感谢您的理解。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eunseok

    请参阅您提供的谐振回路的以下计算、在 Vin=395V/Vout=360V/Io=3A 的条件下、开关频率约为80kHz、接近您提供的输出电流波形中的开关频率。  

    您能否检查 OC 引脚的波形?

    e2e.ti.com/.../Mathcad-_2D00_E2E-360V.pdf