This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675MX-3.3/NOPB 完全不稳压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997388/lm2675-lm2675mx-3-3-nopb-not-regulating-at-all

器件型号:LM2675

我不确定我在这里缺少什么、但 我的电路板上有一个 LM2675MX-3.3/NOPB、并为其提供11.1V 锂聚合物。 但是稳压器的输出为11.1v。 规格如下所示、

L1- 33uH 1A 电感器- 29333C

CB- 10nF 50V 陶瓷电容器

Cin - 22uF 20V 钽电容器

D1 - SK32WA 肖特基二极管

COUT- 47uF 20VTantalumin 电容器

下面我还附上了电路板布局图、基本上是直接从数据表中获取的。 底层是一个 GND 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    请分享原理图。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 电路板的其余部分未组装、VCC 与 GND 之间没有短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    开/关引脚连接到原理图中的 VCC (11.1V)。 此引脚上的绝对最大额定电压为6V。 我想 IC 已经损坏了、这就是您看到的内容。

    尝试更换 IC 并使开/关引脚悬空。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、这似乎是问题所在。 奇怪的是、该引脚仅可耐受6V 电压、因为 IC 应在高达40V 的电压下工作。 无论如何、我已提起引脚、稳压器现在可以工作。 幸运的是、我不需要更换我的 IC。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    听说它在工作、很高兴! 不过、我建议更换 IC 以进行未来测试。 如果您看到其他问题、可能是因为 IC 损坏。

    Sam