我不确定我在这里缺少什么、但 我的电路板上有一个 LM2675MX-3.3/NOPB、并为其提供11.1V 锂聚合物。 但是稳压器的输出为11.1v。 规格如下所示、
L1- 33uH 1A 电感器- 29333C
CB- 10nF 50V 陶瓷电容器
Cin - 22uF 20V 钽电容器
D1 - SK32WA 肖特基二极管
COUT- 47uF 20VTantalumin 电容器
下面我还附上了电路板布局图、基本上是直接从数据表中获取的。 底层是一个 GND 平面。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不确定我在这里缺少什么、但 我的电路板上有一个 LM2675MX-3.3/NOPB、并为其提供11.1V 锂聚合物。 但是稳压器的输出为11.1v。 规格如下所示、
L1- 33uH 1A 电感器- 29333C
CB- 10nF 50V 陶瓷电容器
Cin - 22uF 20V 钽电容器
D1 - SK32WA 肖特基二极管
COUT- 47uF 20VTantalumin 电容器
下面我还附上了电路板布局图、基本上是直接从数据表中获取的。 底层是一个 GND 平面。